This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 SDP7.1中编译 TI PSDK 失败

Guru**** 1955440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/986118/tda4vm-compile-ti-psdk-failed-in-sdp7-1

器件型号:TDA4VM

解压缩 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_02_00_06.tar.gz 以文件夹 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_02_00_06
2.解压缩 ti-processor-sdk-qnx_07_02_00.tar.gz 到文件夹 psdkqa
3.将文件夹 psdkqa 复制到 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_02_00_06
4.更改为文件夹 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_02_00_06、运行./psdkqa/qnx/scripts/psdk_qnx_setup_qnx710.sh
完成最后一步后、我们将有两个文件夹:padkqa/PDK 和 psdkqa/QNX/BSP
6.更改为文件夹 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_02_00_06/vision_apps、运行以下 make 命令失败。 日志已附加

7. 我的 make 命令

make vision_apps -J3 build_emulation_mode=no build_target_mode=yes build_linux_A72=no build_QNX_A72=yes build_OS=QNX build_CPU1_0=yes build_CPU_MCU3_0=yes build_CPU3_MCU3_1=yes build_conformance_test=no sdp_release_release_release_vision=no sdp_release_release_release_release_release_vision=y=no sdp_profile_releas

我在本例中附加了一个日志文件"log.txt"。


e2e.ti.com/.../21551.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细描述。

    出现错误“/home/ubuntu/hjwang/backup/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_02_00_06/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-elf not found!!!!” 可能是由于不存在 gcc-arm-9.2.xxx。

    该工具集应作为 VISION 应用程序用户指南:构建环境设置(TI.com)中所述步骤的一部分进行安装。  请参阅、步骤4:下载并安装其他依赖项。

    请确保"./PSDK_RTOS/scripts/setup_PSDK_RTOS.sh"作为安装的一部分运行。

    此致、

    KB

x 出现错误。请重试或与管理员联系。