This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:[无效:布局错误]"PHY 链路从未出现"对于基于 J7X 通用处理器板的设计中的 PCIe

Guru**** 2555160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/891113/processor-sdk-dra8x-tda4x-invalid-layout-error-phy-link-never-came-up-for-pcie-on-j7x-common-processor-board-based-design

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

正如我在另一个线程中所述、在基于 J7X 通用处理器板的设计中、我们无法启动 PCIe 总线#2。

  • 我已经成功地将 CDCI 配置从 CPB 镜像到了电路板的 CDCI、并且确信它应该输出所需的100MHz 以输出 Y1和 Y4。
  • 提供3V3的负载开关在启动过程的早期即在 SSD_RSTN 之前启用。
  •  SSD_RSTN 由内核驱动程序控制并确认工作正常。
  • 2个通道及其关联的解串器配置为双通道 PCIe。

在 dmesg 中、我看到以下与 PCI 相关的内容:

我接下来应该在哪里查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    您能否在 PCIe 连接器附近提供重置线路的捕获信息。

    此外、请提供 D3使用的100MHz 时钟范围图、以查看是否有合适的100MHz 时钟。

    尝试降低速度(例如、从第1代开始、然后从此处开始)。 您将需要更改设备树文件。

    同样、从1通道开始(更改器件树)。 这些步骤应该有助于缩小问题的范围、并为我们提供可能存在问题的线索。

    另一个实验是尝试从时钟发生 器到本地 SERDES 和器件的通用时钟。

    此外、请注意 、您已指出、与 EVM 相比、您的设计中的时钟请求线是浮动的。  它现在是 pu (与 EVM 中相同)、也将进行检查。

    让我们首先尝试这些实验、然后可能执行寄存器转储(PCIe 块)以比较 TI EVM 寄存器和电路板。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然不幸运...

    M.2连接器的引脚55处的 SSD_CLK_P 捕捉似乎可以接受100MHz:

    将通道数更改为1、将最大链路速度更改为1:

    root@j7-evm:/proc/device-tree hexdump ./interconnect@100000/wiz@5020000/serDes@5020000/link@0/cdn、num-liges
    0000000 0000 0100
    0000004
    root@J7-EVM:/proc/device-tree。# hexdump。/互连@100000/PCIe@2920000/通道数
    0000000 0000 0100
    0000004
    root@J7-EVM:/proc/device-tree hexdump ./interconnect@100000/PCIe@2920000/最大链路速度
    0000000 0000 0100
    0000004
    

    将很快跟进从负载开关和 SSD_RSTN 脉冲中捕获的3V3。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是3V3与 SSD_RSTN:

    默认情况下、SDD_RSTN 在 GPIO 扩展器上启动为低电平、否则在尝试初始化之前将驱动为低电平100至200us。 在内核日志中进行其他调试时确认了时序:

    [1.155430] CDNS-PCIe-host e000000.pcie:缺少"mem"
    [1.160683] CDNS-PCIe-host e000000.pcie:复位低电平
    [1.165911] CDNS-PCIe-host e000000.PCIe:以使用者身份链接到 phy-5020000.serdes.2
    [1.175223] CDNS-PCIe-host e000000.PCIe:复位高电平
    [2.180268] CDNS-PCIe-host e000000.PCIe:PHY 链路从未出现
    [2.186321] CDNS-PCIe-host e000000.PCIe:主机桥/互连@100000/PCIe@292000/PCIe@e000000范围:
    [2.196290] CDNS-PCIe-host e000000.PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x00001000
    [2.204476] CDNS-PCIe-host e000000.PCIe:MEM 0x4400011000.0x4407ffff -> 0x00011000
    [2.21271] CDNS-PCIe-host e000000.pcie:PCI 主机桥至总线0000:00
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      PCIe_USER_LINKSTATUS 寄存器(0292 7014h)的值是多少?  您是否在 PCIe2_TX/PCIe2_RX 线路中看到任何活动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    root@J7-EVM:~# devmem2 0x02927014、
    /dev/mem 已打开。
    映射到地址0xff98950000的存储器。
    在地址0x02927014 (0xff98957014):0x00000004处读取 

    看起来没有检测到任何内容、但在驾驶员放弃等待客户端后、我正在读取这段时间... 我将介绍报告"PHY link never 上来"的代码、因为我希望它看到的是同一个寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对电路板做了另一项更改。 我已经用0欧姆短路替换了 RX0和 RX1通道的去耦电容器:

    深入了解该驱动程序后、我可以在  j721e_pcie_is_link_up ()中看到它正在查看同一个寄存器、并且未看到 LINK_STATUS 位更改为 LINK_UP_DL_Completed (0x3)。 我修改了驱动程序、以便在值变为非零时立即额外输出、但似乎没有发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 PCIe_USER_CFG #2的完全转储:

    root@J7-EVM:~/PCIe#./dump_pcie2.sh
    base:02927000h
    00h:68128100h
    04h:00000001h
    08h:00000000h
    0Ch:01C41FFDh
    10h:000000014h
    :00000004h
    ... 其余通过 C0h 的所有值均为0h
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将其与 TI EVM 原理图进行比较、TX 线路中有电容器、我在 D3的电路板中似乎找不到这些电容器

    不确定这是否导致了问题。 是否可以使其与 TI EVM 相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nevemind、我再次检查了它、它与 TI EVM 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚准备了一个补丁来使用外部时钟(从 clkgen)到本地串行器/解串器。 通过这种方式、我们为本地串行器/解串器和 PCIe 器件都提供通用时钟。 您能否添加补丁以查看它是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然不幸运:-(

    我是否正确地理解了这些 I/O 通道的引脚由于其高速特性而不能进行多路复用? (因此、多路复用有望不是我们的问题?)

    在 Linux 之前是否发生过与 PCIe 相关的任何初始化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的 Josh。 PCIe 线路不进行多路复用。

    在 Linux 中进行完整的 PCIe 初始化(尽管它向 SYSFW 发送用于启用电源、时钟等的请求)。

    您是否在 TX 或 RX 线路中看到任何活动、或者它是否完全死机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、设备树文件中是否有任何其他更改?  

     CTRLMMR_SERDES2_LN0_CTRL (0x1040a0)、  CTRLMMR_SERDES2_LN1_CTRL (0x1040a4)的寄存器值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只使用500MHz 示波 器、我很清楚、在2.5GT/s 的速度下我无法解码任何内容、但希望我能看到活动迹象。 在这种设置下、我在 RX 通道上没有看到任何东西、我还没有找到探测 TX 通道的安全方法。 我的另一位同事的 工作范围是1GHz、目前也在尝试确认这一点。

    以下是 CTRLMMR_SERDES2_lnn_CTRL 的值:

    root@J7-EVM:~# devmem2 0x1040a0
    /dev/mem 已打开。
    映射到地址0xff95370000的存储器。
    在地址0x001040A0 (0xff953740a0)处读取:0x00000001
    root@J7-EVM:~ devmem2 0x1040a4
    /dev/mem 已打开。
    映射到地址0xff7fd60000的内存。
    读取地址0x001040A4 (0xff7fd640a4):0x00000001
    

    似乎两个都已正确配置 PCIe2

    我们的器件树应与 EVM 几乎相同、尤其是在 PCIe 区域、因为存在风险因素。 今天下午、我将回顾并重新评估所有差异、并将告诉您是否有任何突出的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 PSDK 6.2到目前为止的完整差异:

    e2e.ti.com/.../tda4_5F00_bb_5F00_dts.diff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的1GHz 示波器同事能够探测 TX 和 RX 线路、但他没有观察到任何活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是 SERDES_16G2: e2e.ti.com/.../serdes2.txt 的转储

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    我查看了器件树的变化和 SERDES 转储(虽然它不是完整的寄存器转储、但我能够看到 wiz 寄存器)、并且在那里看不到任何异常。 由于它与在 TI EVM 中工作的代码完全相同、因此我也不希望那里有什么不同。

    是否可以在 SOM 本身的某个位置探测 TX 线。 由于所有编码/配置都与 TI 相同、因此无法怀疑 SoC 本身发生了什么错误。

    谢谢

    Kishon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过我们的电子邮件主题:

    好消息:我刚刚在 TI 的 EVM 基板和旧版 SD 卡构建(PSDK 6.1?)上试用了 D3的 SOM PCIe 在那里工作、因此我们对 SOM 本身的工作充满信心。 今天下午晚些时候、我将尝试在 TI SOM+EVM 上构建并加载 PSDK 6.2、并再次检查 PCIe 是否仍然正常工作。

    至于 TX 通道、我已要求我的同事查看他的板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们的 SOM 连接到 EVM 或 BB 时、似乎无法到达 TX 线:交流耦合电容器位于 SOM 的底部。 尽管如此、我认为我们对 SOM 的物理布局感到满意、因为它刚刚被证明可用于 TI EVM。 这将使我们的 BB 和 SW 成为可能的故障点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (看起来我的最后一篇帖子没有通过、这里又是这样)

    问题最终是我们基板上的旋转连接器:PCIe2和 USB 的多个信号都位于连接器的错误一侧。

    如上所述、我们确认 PCIe 可与我们的 SOM 在 TI EVM 上配合使用、因此我们有信心在 BB 的修订版2中解决这一问题。