This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU_mcan0 / MCN_mcan1测试上的 TDA4 CAN-FD

Guru**** 2539910 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/889644/tda4-can-fd-on-mcu_mcan0-mcn_mcan1-test

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

尊敬的 TI 成员:

我研究了主题 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/862675/3190807?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=mcu_mcan0#3190807

我在  的答复中有两个问题

1.>>  TDA4VM/J721EX上目前没有 CAN 驱动程序。

我在06_02_SDK 中的 Linux/Uboot DTS 表中访问 MCU_mcan 相关字、但仍然找不到任何内容。

因此、这意味着我们仍然只能通过主域/MCU 域中的 R5F 而不是 A72控制 CAN 总线、对吧?

2.>> mcu1_0和 MCU2_1都可以控制所有 CAN 实例 - SDK 中的示例在 mcu1_0上运行、您可以在其中控制 MCU_MCAN0和 MCU_MCAN1。

您能否提供有关"SDK 有示例"的更多信息、如 SDK 中的路径...

现在、我只能在  Processor SDK Linux Automotive 中找到以下适配器

4.1.1. CAN 以太网网关演示  

但它在主域中使用 mcan4和 mcan9。 不是 MCU_mcan0和 MCU_mcan1。

它是否与"SDK 有示例"相同?

3.>> mCAN_EVM_LOOP_APP_MAIN_K3.c  

TI 是否有相关文档来解释如何使用此环回工具?  

它是否可用于测试 MCU_MCAN0和 MCU_MCAN1?

BR

Sentinen Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sentinen Chen、

    1。 是的、没错。 Linux 没有 CAN 驱动程序、您需要使用 R5F 来控制它。

    在2. 我所指的示例是 MCUSW 演示、应用程序的名称是 CAN_PROFILE_APP (SYSBIOS 应用程序)

    应用程序的路径- /mcusw/mcuss_demos/profiling/can/.

    您可以在中查找文档  /mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/demo_can_profile_top.html

    您可以从将控制 MCU 域的 MCU1_0运行应用程序、可以将 MCU_MCAN0和 MCU_MCAN1作为实例、也可以从将控制主域中 MCAN 的 MCU2_1运行应用程序。

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan:

    谢谢您的回复。

    我 将首先学习 demo_can_profile_top.html。  

    如果我有任何问题、我将打开新主题进行提问。

    非常感谢

     

    BR

    Sentinen Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sentinen Chen、

    请单击"验证答案" 以关闭此主题。

    此致、

    Karan