This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 成员:
我在 Karan Saxena 的答复中有两个问题
1.>> TDA4VM/J721EX上目前没有 CAN 驱动程序。
我在06_02_SDK 中的 Linux/Uboot DTS 表中访问 MCU_mcan 相关字、但仍然找不到任何内容。
因此、这意味着我们仍然只能通过主域/MCU 域中的 R5F 而不是 A72控制 CAN 总线、对吧?
2.>> mcu1_0和 MCU2_1都可以控制所有 CAN 实例 - SDK 中的示例在 mcu1_0上运行、您可以在其中控制 MCU_MCAN0和 MCU_MCAN1。
您能否提供有关"SDK 有示例"的更多信息、如 SDK 中的路径...
现在、我只能在 Processor SDK Linux Automotive 中找到以下适配器
但它在主域中使用 mcan4和 mcan9。 不是 MCU_mcan0和 MCU_mcan1。
它是否与"SDK 有示例"相同?
3.>> mCAN_EVM_LOOP_APP_MAIN_K3.c
TI 是否有相关文档来解释如何使用此环回工具?
它是否可用于测试 MCU_MCAN0和 MCU_MCAN1?
BR
Sentinen Chen
您好 Sentinen Chen、
1。 是的、没错。 Linux 没有 CAN 驱动程序、您需要使用 R5F 来控制它。
在2. 我所指的示例是 MCUSW 演示、应用程序的名称是 CAN_PROFILE_APP (SYSBIOS 应用程序)
应用程序的路径- /mcusw/mcuss_demos/profiling/can/.
您可以在中查找文档 /mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/demo_can_profile_top.html
您可以从将控制 MCU 域的 MCU1_0运行应用程序、可以将 MCU_MCAN0和 MCU_MCAN1作为实例、也可以从将控制主域中 MCAN 的 MCU2_1运行应用程序。
此致、
Karan
您好 Sentinen Chen、
请单击"验证答案" 以关闭此主题。
此致、
Karan