尊敬的 TI 成员:
我在 Karan Saxena 的答复中有两个问题
1.>> TDA4VM/J721EX上目前没有 CAN 驱动程序。
我在06_02_SDK 中的 Linux/Uboot DTS 表中访问 MCU_mcan 相关字、但仍然找不到任何内容。
因此、这意味着我们仍然只能通过主域/MCU 域中的 R5F 而不是 A72控制 CAN 总线、对吧?
2.>> mcu1_0和 MCU2_1都可以控制所有 CAN 实例 - SDK 中的示例在 mcu1_0上运行、您可以在其中控制 MCU_MCAN0和 MCU_MCAN1。
您能否提供有关"SDK 有示例"的更多信息、如 SDK 中的路径...
现在、我只能在 Processor SDK Linux Automotive 中找到以下适配器
4.1.1. CAN 以太网网关演示
但它在主域中使用 mcan4和 mcan9。 不是 MCU_mcan0和 MCU_mcan1。
它是否与"SDK 有示例"相同?
3.>> mCAN_EVM_LOOP_APP_MAIN_K3.c
TI 是否有相关文档来解释如何使用此环回工具?
它是否可用于测试 MCU_MCAN0和 MCU_MCAN1?
BR
Sentinen Chen