This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:[TDA4VM] TDA4VM 的 PCIe 信号电平是多少?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/908856/tda4vm-tda4vm-what-is-the-pcie-signaling-levels-for-tda4vm

器件型号:TDA4VM

您好!

我无法从数据表或 TRM 中找到相关信息

TDA4VM 的 PCIe 信令电平是多少?

例如:低电压正基准发射极耦合逻辑(LVPECL)、低电压差分信号(LVDS)、高速收发器逻辑(HSTL)和电流模式逻辑(CML)

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我在任何文档中都找不到 hs 缓冲区类型。 我的猜测(只有!) 正如我在以前的 TI SoC 和其他器件上看到的那样、它是 CML。

    如 EVM 原理图所示、对于 PCIe、您只需要靠近 Tx 引脚的交流耦合串行电阻器。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

       您是指 TX 引脚附近的交流耦合串行电容器。 您能否帮助内部确认支持 CML 或 LVDS 或其他哪些...?

    关于 PCIe_REFCLK、它支持 HCSL 还是 LVDS? 我们是否需要从外部时钟源添加交流耦合串行电容?

     此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

       您是指 TX 引脚附近的交流耦合串行电容器。 [是]

    您能否帮助内部确认支持 CML 或 LVDS 或其他哪些...? [我认为这是不可能的。 根据 TI 用户文档以及 TI 内部文档、只要知道数据通道接口与 PCIe 规范兼容并且只需要交流耦合即可。]

    关于 PCIe_REFCLK、它支持 HCSL 还是 LVDS? [PCIe 将 HCSL 用于100MHz 时钟驱动器]

    我们是否需要从外部时钟源添加交流耦合串行电容?  [如果使用的时钟发生器与 EVM CDCI6214RGET 中的时钟发生器类似-否]

    此致、

    STAN