工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
TI 工程师
我正在了解 USB 通信、请访问此网站 software-dl.ti.com/.../index_device_drv.html
似乎有 CCS 项目示例(支持 AM65xx)、它是使用 pdkProjectCreate 脚本生成的。
但当我尝试运行此脚本时、输出如下(未检测到项目)
USB 对我来说有点困难、我认为 CCS 示例对我来说非常必要、
请帮个忙?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
TI 工程师
我正在了解 USB 通信、请访问此网站 software-dl.ti.com/.../index_device_drv.html
似乎有 CCS 项目示例(支持 AM65xx)、它是使用 pdkProjectCreate 脚本生成的。
但当我尝试运行此脚本时、输出如下(未检测到项目)
USB 对我来说有点困难、我认为 CCS 示例对我来说非常必要、
请帮个忙?
你(们)好
我想添加一个内容。
我有一个有关 USB_msc 的测试、
我使用的 bin 文件位于以下路径:C:\ti\pdk_am65xx_1_0_3\packages/ti\binary\USB_DevMsc_TestApp
它具有 A53和 R5F 的 bin 文件、在进行测试后、
我发现 A53 bin 文件正常(主机 PC 检测到 USB 驱动器上有文件:)、
但 R5F bin 文件无法正常工作(主机 PC 未检测到 USB 驱动器)
请您给我一个关于它的信息吗?
我想知道为什么 R5F 不起作用、我应该怎么做才能使它正常工作。
提前感谢。
此致。
但愿陈如此
你(们)好
很抱歉、我想再添加一个内容、
C:\ti\pdk_am65xx_1_0_3\packages/ti\binary\USB_Baremetal_DevMsc_TestApp\bin\am65xx_evm\USB_Baremetal_DevMsc_am65xx_evm_mpu1_0TestApp_release.xa53fg
这是 A53 USB_msc 测试的一个示例、
然后我通过 CCS 将其加载到 AM65xx_EVM 中、我发现没关系、(主机 PC 会检测到一 个带有文件的 USB 驱动器) UART 串行控制台输出如下所示
然后、我将其传输到可由 SBL 加载的[app]文件、并将其复制到 SD 卡。
然后、我切换到 SDCARD 引导模式并重新启动。
但它似乎不起作用(主机 PC 未检测到 USB 驱动器)、并且 UART 串行控制台输出也不完整
请帮我解决这个问题吗?
如果您需要 更多信息,请与我联系。
提前感谢
此致
但愿陈如此
您好!
以下是 pdk_am65xx_1_0_2中的 USB 项目。 请注意、您可能无法仅将它们导入 CCS 并构建它们、因为我的环境中设置的路径将与主机 PC 上设置的路径不同:
e2e.ti.com/.../4578.MyExampleProjects.zip
对于 Windows、您可以运行以下命令:
pdksetupenv.bat
pdkProjectCreate.bat am65xx all Little USB All MCU
此致、
Yordan