This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM6548:AM6548 USB 示例项目

Guru**** 2545010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/761193/rtos-am6548-am6548-usb-sample-project

器件型号:AM6548

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

TI 工程师

我正在了解 USB 通信、请访问此网站 software-dl.ti.com/.../index_device_drv.html

似乎有 CCS 项目示例(支持 AM65xx)、它是使用 pdkProjectCreate 脚本生成的。

但当我尝试运行此脚本时、输出如下(未检测到项目)

USB 对我来说有点困难、我认为 CCS 示例对我来说非常必要、

请帮个忙?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想添加一个内容。

    根据 http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_device_drv.html#test-application

    我有一个有关 USB_msc 的测试、

    我使用的 bin 文件位于以下路径:C:\ti\pdk_am65xx_1_0_3\packages/ti\binary\USB_DevMsc_TestApp

    它具有 A53和 R5F 的 bin 文件、在进行测试后、

    我发现 A53 bin 文件正常(主机 PC 检测到 USB 驱动器上有文件:)、

    但 R5F bin 文件无法正常工作(主机 PC 未检测到 USB 驱动器)

    请您给我一个关于它的信息吗?

    我想知道为什么 R5F 不起作用、我应该怎么做才能使它正常工作。

    提前感谢。

    此致。

    但愿陈如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、我想再添加一个内容、

    C:\ti\pdk_am65xx_1_0_3\packages/ti\binary\USB_Baremetal_DevMsc_TestApp\bin\am65xx_evm\USB_Baremetal_DevMsc_am65xx_evm_mpu1_0TestApp_release.xa53fg

    这是 A53 USB_msc 测试的一个示例、

    然后我通过 CCS 将其加载到 AM65xx_EVM 中、我发现没关系、(主机 PC 会检测到一 个带有文件的 USB 驱动器) UART 串行控制台输出如下所示

    然后、我将其传输到可由 SBL 加载的[app]文件、并将其复制到 SD 卡。

    然后、我切换到 SDCARD 引导模式并重新启动。

    但它似乎不起作用(主机 PC 未检测到 USB 驱动器)、并且 UART 串行控制台输出也不完整

    请帮我解决这个问题吗?

    如果您需要 更多信息,请与我联系。

    提前感谢

    此致

    但愿陈如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 R5示例、您能否测试使用 PdkProjectCreate.sh 脚本生成的示例项目? 请参阅以下截屏:

    此外、对于 ARM 测试、您能否使用电路板诊断、而不是上述二进制文件:
      

    有 USB_host 和 USB_device 示例。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的始终帮助
    似乎 Linux 环境对于 PdkProjectCreate.sh 脚本、
    很抱歉、我没有 Linux 环境、
    如果方便、您可以将示例 CCS USB 项目发送到我的邮箱(chenhao08@cn.panasonic.com)、还是以其他任何方式发送?
    提前感谢。
    但愿陈如此
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是 pdk_am65xx_1_0_2中的 USB 项目。 请注意、您可能无法仅将它们导入 CCS 并构建它们、因为我的环境中设置的路径将与主机 PC 上设置的路径不同:

    e2e.ti.com/.../4578.MyExampleProjects.zip

    对于 Windows、您可以运行以下命令:
     pdksetupenv.bat

     pdkProjectCreate.bat am65xx all Little USB All MCU

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的帮助!
    此致、
    但愿陈如此
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您提供的项目使用了"com.ti.sdo .edma3"、
    我没有安装它、如何安装它?

    此致
    但愿陈如此
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它随处理器 SDK RTOS 安装一起提供。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我知道、在我安装它时可能会出现问题、
    我会重新安装并重试。

    此致
    但愿陈如此