请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2E 主题中讨论的其他器件:TDA2SX、
尊敬的 TI:
如 TDA2e 规范的第91页所述、焊球 AB16/AC17的功能是 EMIF1芯片选择和 ODT、但在第116页中、焊球功能被描述为 RTC 外部唤醒输入。 有什么问题吗? 此外,我们是否可以将 TDA2SX 直接替换为 TDA2E (PCBA 的原始处理器是 TDA2SX)? 感谢你的帮助。
BR
JASON_Koo