This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:有关 TDA2E 的焊球 AB16/AC17的问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2SX, TDA2E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/798570/tda2e-question-about-ball-ab16-ac17-of-tda2e

器件型号:TDA2E
主题中讨论的其他器件:TDA2SX

尊敬的 TI:

如 TDA2e 规范的第91页所述、焊球 AB16/AC17的功能是 EMIF1芯片选择和 ODT、但在第116页中、焊球功能被描述为 RTC 外部唤醒输入。 有什么问题吗? 此外,我们是否可以将 TDA2SX 直接替换为 TDA2E (PCBA 的原始处理器是 TDA2SX)? 感谢你的帮助。

BR

JASON_Koo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个引脚映射到 DDR、而不是唤醒。  但是、请注意、不支持双列 DDR、这些引脚不应在系统中使用。

    下表总结了 TDA2SX 和 TDA2Ex 之间的差异:

    TDA2Sx TDA2Ex   针对 TDA2SX/TDA2Ex 引脚兼容性的电路板要求:
    主信号引脚
    vin1a_* 无连接 无影响、请勿使用 TDA2SX 功能
    csi2_0*(clk+4lane) 仅在连接 TDA2Ex 时使用 CSI2。
    csi2_1*(clk+2lane) 仅在连接 TDA2Ex 时使用 CSI2。
    唤醒2. DDR1_csn1 请勿使用 RTC wakeup2、1引脚、仅使用 wakeup0或3。 (或支持人口统计选项)
    唤醒1. DDR1_odt1
    DDR1_*ECC* 无连接 无影响、请勿使用 TDA2SX 功能。
    DDR2_* 无连接 使用 TDA2Ex 时取消 DDR2 I/f 存储器。
    PCIe lan2 无连接 无影响、请勿使用 TDA2SX 功能。
    多路复用功能
    vin3*、vin4* 引脚功能重新映射到 vin1、2   根据定义、TDA2Ex VIN 减小、用于 vin3、4的引脚多路复用现在 可选择映射到 vin1、2。
    vin5*、vin6* 引脚功能重新映射到 vin1、2   新特性、用于 vin5、6的引脚复用现在 可选择映射到 vin1、2。
    USB4* 重新映射到 USB3的引脚功能。 新特性、用于 USB4的引脚复用、可选择性地映射到 USB3。
    不可用 GPMC_A19:26  (GPMC 可选控制或 vin2a 上的备用多路复用器) 新功能、在 TDA2Ex 上启用 eMMC +非多路复用异步

    此致、

    Kyle

    TDA2Sx TDA2Ex   针对 TDA2SX/TDA2Ex 引脚兼容性的电路板要求:
    主信号引脚
    vin1a_* 无连接 无影响、请勿使用 TDA2SX 功能
    csi2_0*(clk+4lane) 仅在连接 TDA2Ex 时使用 CSI2。
    csi2_1*(clk+2lane) 仅在连接 TDA2Ex 时使用 CSI2。
    唤醒2. DDR1_csn1 请勿使用 RTC wakeup2、1引脚、仅使用 wakeup0或3。 (或支持人口统计选项)
    唤醒1. DDR1_odt1
    DDR1_*ECC* 无连接 无影响、请勿使用 TDA2SX 功能。
    DDR2_* 无连接 使用 TDA2Ex 时取消 DDR2 I/f 存储器。
    PCIe lan2 无连接 无影响、请勿使用 TDA2SX 功能。
    多路复用功能
    vin3*、vin4* 引脚功能重新映射到 vin1、2   根据定义、TDA2Ex VIN 减小、用于 vin3、4的引脚多路复用现在 可选择映射到 vin1、2。
    vin5*、vin6* 引脚功能重新映射到 vin1、2   新特性、用于 vin5、6的引脚复用现在 可选择映射到 vin1、2。
    USB4* 重新映射到 USB3的引脚功能。 新特性、用于 USB4的引脚复用、可选择性地映射到 USB3。
    不可用 GPMC_A19:26  (GPMC 可选控制或 vin2a 上的备用多路复用器) 新功能、在 TDA2Ex 上启用 eMMC +非多路复用异步