This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:禁用 FIQ

Guru**** 1931890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/812595/linux-processor-sdk-am335x-disabling-fiqs

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

在 SDK 7中、Linux 内核3.12.10是否可以禁用 FIQ?  对 local_fiq_disable()的调用似乎并不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FIQ 在 AM335x 通用器件中不可用。 请参阅 AM335x TRM Rev. P 第6.1节中的注释

x 出现错误。请重试或与管理员联系。