This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
你好
AM3354BZCZAI00该 CPU 现已使用、原始用法为 GPIO3_21中断。
由于项目对中断的要求相对较高,因此几乎不可能失去中断。 使用这个普通的 IRQ 中断、大约2000个中断将丢失大约4个中断。
将此 IRQ 中断映射到 FIQ 中断不应导致中断丢失。
我想问这个 CPU 可以使用 FIQ 中断吗? 目前无法在互联网上找到。
您是否有任何相关示例?
谢谢,致以最诚挚的问候
Biser、
由于 FIQ 是标准 ARM 异常向量之一、您是否意味着 TRM 图6-1中的 FIQ 路径未实现?