This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:手动中的 FIQ 中断处理过程不清[6.3.6.9.5服务(FIQ 替代)]

Guru**** 1934100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/932938/dra829v-fiq-interrupt-handling-procedure-in-manual-is-not-clear-6-3-3-6-9-5-servicing-fiq-alternative

器件型号:DRA829V

您好!

章节:6.3.6.9.5保养(FIQ 替代)内容似乎具有误导性。 例如:

也就是说、不会读取 VIM_FIQVEC 寄存器、因此不会进行硬件优先级屏蔽。 但在第1A 点、建议软件读取 VIM_FIQVEC。 我认为这应该是 VIM_PRIFIQ。

请告诉我我的理解是否正确。

谢谢、
Rizwan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rizwan、您好!

    你是对的。  项目1a 应该显示"READ the VIM_PRIFIQ"。

    我们将相应地更新 TRM。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kyle!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。