This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM SOM 布局问题

Guru**** 2544350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/832572/tda4vm-som-layout-questions

我的一位客户对 TDA4/J7 EVM 布局有几个问题:

  • 人们希望 避免 编辑电路板布局中的高速信号、但有人指出、有些标注并不常见。  单端(33、40和66欧姆)和差分(66、80和132欧姆)信号。  以下是一些示例:
      • 33 Ω 单端:第1层和第7层上的 LPDDR4_CAX 网。  它也位于 SI 模拟优惠券上。
      • 40 Ω 单端:第3层和第5层上的 LPDDR4_DQx 网。  它也位于 SI 模拟优惠券上。
      • 66 Ω 单端:第3层上的 LPDDR4_CAX 网。  它也位于 SI 模拟优惠券上。
      • DDR_CK 差分对在第7层看起来是66欧姆差分、在第3层看起来是132欧姆差分。

问题1: 这些 DDR 信号标注是否由仿真确定?

问题2: 使用了什么材料、制造商是否提供了参考堆叠文档?  由于设计中最快的速度可能是在 CSI 和 PCIe (第4代)上、因此客户希望确保材料满足速度要求。


谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他问题:

    1. PMIC 和 SOC 在设计中注意到许多电源域变化。  这些问题在启动过程中是否解决了问题、是否降低了功耗、或者是否存在过载或连接不正确?
    2. 客户 只能在设计中生成2个反钻跨距。  一个从顶部到第10层、另一个从底部到第11层。  原始 TI 设计中有第三个背钻跨度、从底部到第4层。  我们认为这一个可能也是必要的,因为它正在复员方案区域使用。  您可以确认吗?
    3. 最后、TI E7布局中存在940个钻孔到过孔间距错误和114个钻孔到钻孔间距错误。  它们都与背钻有关。  在 DDR 部分中、钻孔到钻孔的间距低至~3.6mil。  辅助钻头(背钻)直径可能大于必要直径。  在8密耳的通孔(过孔)上、16-17密耳的辅助钻头可能足够了。  该设计目前使用直径为~22mil 的二次钻。  是否可以减小此直径?  大部分 DRC 都有可能被消除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-我们对初始设计进行了一些电源域更改。  这些更改都与修复问题/和/或错误连接有关。  未对设计进行任何改进以降低功耗。

    对于 TI EVM -我们对 SERDES 和 LPDDR4接口都使用了背钻。  对于 SERDES、在从内层转换到底部连接器时、从顶部10进行后钻以移除过孔残桩。  这是特定于 EVM 设计的、因为连接器位于电路板底部。  如果连接器位于顶部、则不需要背钻。  LPDDR4使用两个背钻。  bot 4用于删除命令/地址 T-branch 的过孔残桩 A。  从 BOT-L11反向钻取大多数 LPDDR4信号的残桩(因为它们在 PCB 的上半部分布线)。  这两个背钻在仿真中都展示了改进性能的方法。

    每个印刷电路板制造厂都有自己的背钻要求-钻孔尺寸、直径、间距等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不常见的阻抗主要出现在 DDR 区域、这是命令/地址信号所需的 T 分支拓扑的结果。  网的分支部分应是源网的两倍。  这可能会产生一些较大的阻抗值、因此需要努力降低源网上的阻抗。  当分支变为66欧姆时、为33欧姆单端。  是-此值经仿真并显示、可提供良好的性能。

    如 EVM 的制造图纸所示、所用的 PCB 材料为 Isola I-speed。  制造厂图纸中提供了层叠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您对此还有其他问题吗? 我们可以闭合线程吗?

    此致、

    Yordan