This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:EVM CAN#39;t BOOT

Guru**** 2005520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/860746/am6548-evm-can-t-boot

器件型号:AM6548

我有一个客户无法启动的电路板退货。 请按如下所示进行记录、我不确定 EEPROM 是否因此故障的客户结果而被擦除? 如果是、如何恢复 EEPROM?

故障电路板:  

U-Boot SPL 2019.01-g029e4c009a (2019年10月19日- 17:04:44 +0000)
SYSFW ABI:2.6 (固件版本0x0013 '19.7.1-v2019.07a (极好的 Llam')
在0x50处读取板载 EEPROM 失败-1
尝试从 MMC2引导
错误:fat 扇区大小不匹配(fs=527,dev=512)
**无法读取文件 tispl.bin **
SPL:无法从所有引导设备引导
###错误###请重置电路板###

良好的电路板:  

U-Boot SPL 2019.01-g029e4c009a (2019年10月19日- 17:04:44 +0000)
SYSFW ABI:2.6 (固件版本0x0013 '19.7.1-v2019.07a (极好的 Llam')
尝试从 MMC2引导
在 ARM64内核上启动 ATF...

注意:BL31:v2.1 (发布):ti2019.02-RC4
注意:BL31:构建时间:16:44:58,2019年10月19日
I/TC:
I/TC:OP-TEE 版本:ti2019.02-89-ge5a8779-dev (gcc 版本8.3.0 (A 配置文件架构的 GNU 工具链8.3-2019.03 (ARM-rel-8.36))) 1号10月19日16:44:08 UTC 2019 Aarch64
I/TC:已初始化

U-Boot SPL 2019.01-g029e4c009a (2019年10月19日- 17:03:30 +0000)
检测到 AM6-IDKAPPEVM
检测到 SER-PCIE2LEVM
尝试从 MMC2引导


U-Boot 2019.01-g029e4c009a (2019年10月19日- 17:03:30 +0000)

型号:德州仪器 AM654基板
DRAM:4 GiB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已分配给 TI 工程师。 请注意、反馈可能会由于美国的假日而延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    这是新电路板还是使用过的电路板?  可以使用诊断代码重新刷新电路板 ID 存储器。  您可以构建诊断并从 SD 卡引导。 运行 EEPROM_TEST 将检测错误的电路板 ID 并提示您提供序列号详细信息。 输入这些值后、应重新编程电路板 ID。

    此致 、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    谢谢、 该板以前很好。 我不知道客户在电路板上做什么。

    所有内核:M3、R5f、A53可与 JTAG 连接。

    请告诉我从何处获取 诊断代码以及如何使用它。 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    诊断代码是 SDK 版本的一部分。  以下文档的第3.2节将介绍如何构建诊断程序。

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    在与软件团队讨论时、我注意到您所展示的电路板是 E2电路板。  E2是首批从未对板 ID 存储器进行编程的 Alpha 板之一。 当前诊断不支持使用电路板 ID 存储器对 E2电路板进行编程、因为这些电路板目前已停产。 我建议客户转到 E3板或更高版本进行代码开发。 E2存在一些已知问题、包括 DDR 存储器速度降低。 我们实际上无法在该修订版电路板上支持他们的代码开发。

    此致、Bill