我有一个客户无法启动的电路板退货。 请按如下所示进行记录、我不确定 EEPROM 是否因此故障的客户结果而被擦除? 如果是、如何恢复 EEPROM?
故障电路板:
U-Boot SPL 2019.01-g029e4c009a (2019年10月19日- 17:04:44 +0000)
SYSFW ABI:2.6 (固件版本0x0013 '19.7.1-v2019.07a (极好的 Llam')
在0x50处读取板载 EEPROM 失败-1
尝试从 MMC2引导
错误:fat 扇区大小不匹配(fs=527,dev=512)
**无法读取文件 tispl.bin **
SPL:无法从所有引导设备引导
###错误###请重置电路板###
良好的电路板:
U-Boot SPL 2019.01-g029e4c009a (2019年10月19日- 17:04:44 +0000)
SYSFW ABI:2.6 (固件版本0x0013 '19.7.1-v2019.07a (极好的 Llam')
尝试从 MMC2引导
在 ARM64内核上启动 ATF...
注意:BL31:v2.1 (发布):ti2019.02-RC4
注意:BL31:构建时间:16:44:58,2019年10月19日
I/TC:
I/TC:OP-TEE 版本:ti2019.02-89-ge5a8779-dev (gcc 版本8.3.0 (A 配置文件架构的 GNU 工具链8.3-2019.03 (ARM-rel-8.36))) 1号10月19日16:44:08 UTC 2019 Aarch64
I/TC:已初始化
U-Boot SPL 2019.01-g029e4c009a (2019年10月19日- 17:03:30 +0000)
检测到 AM6-IDKAPPEVM
检测到 SER-PCIE2LEVM
尝试从 MMC2引导
U-Boot 2019.01-g029e4c009a (2019年10月19日- 17:03:30 +0000)
型号:德州仪器 AM654基板
DRAM:4 GiB