主题中讨论的其他器件: CDCM9102
工具/软件:Linux
尊敬的 TI 团队:
AM5728是否有 ljcb_clk (输入)交流规格?
LJCB_CLKP/AG15
LJCB_CLKN/AH15
我们正在检查交流规格。
我们是否应遵循以下规格?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
丹尼
回答如下:
Q:正如 AM57xx TRM 提到的、"RX 是接收 HCSL 或 LVDS 差分时钟的时钟切片器"。
答:这条语句并不意味着直流耦合可用于 HCSL 或 LVDS。 这意味着、借助适当的电路、可使用 HCSL 和 LVDS 时钟源。
问:1. 那么、为什么 EVM 在这里添加0.1uF 电容器呢? 添加电容器时、直流电将被移除、因此它无法满足 AM57xx ljcb_clkp/n 引脚上的 PCIe 2.1.3规范。
答:如数据手册摘录中所述、仅当使用 LVDS 时钟源时才需要串联电容器。 这样就消除了会超出 ljcb 引脚上单端电压限制的直流偏置电压。 如果使用符合 HCSL 标准的时钟、它可以与 ljcb 引脚进行直流耦合。 但是、使用 HCSL 时钟添加隔直电容不会产生负面影响。
答: ljcb 引脚上不需要 HCSL 合规性或 LVDS 合规性。 在为 ljcb 引脚提供的时钟上需要 HCSL 合规性或 LVDS 合规性。
问:2. AM57XX 侧是否不需要直流(Vcross)?
答:DC (Vcross)规范是 PCIe 规范章节中 HCSL 合规性要求的一部分。 在限定 HCSL 时钟源时必须满足此要求。 如果在使用 HCSL 时钟源时实现串联电容器、则无法在 ljcb 引脚上验证 HCSL 合规性。 必须在串联电容器的输入端验证 HCSL 合规性。
A:ljcb 输入引脚不需要直流(Vcross)规格。 这些引脚上的信号可在 VSS 处进行平衡。
Tom