This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:LJCB_CLK 输入交流规格

Guru**** 2559350 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, CDCM9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578923/linux-am5728-ljcb_clk-input-ac-specifications

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: CDCM9102

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 团队:
AM5728是否有 ljcb_clk (输入)交流规格?

LJCB_CLKP/AG15
LJCB_CLKN/AH15

我们正在检查交流规格。


我们是否应遵循以下规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从 AM572x TRM 修订版 H 状态中选择离子26.4.1.1

    集成器件的 PCIe PHY 符合以下标准:用于 PCI Express 第2代和 USB3.0架构的 PHY 接口(用于 USB3的管道)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Biser、

    因此,输入交流/直流时序应遵循 PCI 技术指标修订版2.0的第2.1.3节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    PCIe 参考时钟测试结果如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Biser、

    我们的测量报告无法满足 PCIe 规范。
    请给我一些建议。

    非常感谢。

    我的原理图:

    波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    您要测量的信号由 CDCM9102在原理图中生成。  CDCM9102输出是如何配置的?  CDCM9102支持 LVDS 和 LVPECL 输出模式。  数据表显示、LVPECL 符合严格的 HCSL 合规性、这要求每个输出都有一条直流接地路径。  这是因为 LVPECL 是电流模式驱动器。  LVDS 不需要电阻器接地、但电平可能不符合 HCSL。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    AM572x DM 需要添加以下附加信息:

    正如此处所述、您需要正确配置时钟发生器以提供符合 HCSL 标准的高质量时钟。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已编辑上一帖子以更正该图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    您能否为我提供 LJCB_CLKP/N 引脚的直流电气特性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WTMEC_Will、

    PCIe CEM 规范的第2.1.3节提供了 REFCLK AC 规范。  PCIe 基本规范的第4.3.7节还提供了包括5GT/s 在内的 REFCLK 交流规格  这些是 PCIe 模块的 LJCB 时钟输入的相关交流规格。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WTMEC_Will、

    一位同事为这些规格提供了更明确的指导。  您应参阅:

    • 针对 REFCLK 直流和时序要求的 CEM 技术规格第2.1.3节

    • REFCLK 抖动要求基本规范的第4.3.7节

    Tom

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    请帮助确认是否参考了以下标准

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    我之前的帖子就足够了。  引用的段中的表适用。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom

    因此,根据您以前的规格,请帮助我确定以下测试结果是否通过?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    从上一篇文章中、您将显示连接在 LJCB 输入端(在端接处和串联电容器之后)上的示波器探头。  这是在哪里进行测量?  是否设置了直流耦合测量的范围?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    将、

    此外、时钟驱动器的工作模式是什么?  当源时钟与 HCSL 兼容时、不建议串联电容器。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    请提供示波器捕获、探针连接在电容器的另一侧。  还提供了具有通过/失败断言的测量表。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未测试电容器的前端、因为我们的测试单元将仅测试端子结果、该端子用于 CPU。

    我们没有任何意义的测试电容器前端、我们当前的 CLK gen 配置为 LVDS 模式。

    该标准是之前信息的第2.1.3部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    HCSL 或 LVDS 合规性测试只能在电容器的驱动器侧完成。  时钟信号通过电容器后、直流电平将被移除。  因此、为了验证信号是否与合规性表相匹配、必须在电容器的驱动器侧进行测量。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom

    那么、我们的测试结果是失败的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    不,这不是我说的。  在错误的点收集数据。  如果要验证时钟信号 是否符合 HCSL 标准或 LVDS 标准、则需要收集电容器的驱动器侧的数据。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    您为何要求更新。  我提供了所需的信息。  由于您尝试与标准进行比较、因此必须对电容器驱动器侧的时钟进行采样。  必须执行此操作以检查合规性。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    测量电容器前端不合理、测试标准的一侧是 CPU 接收器、我们测量了电容器的前端、结果表明不符合 PCIe 规范、即 VCross 电压超出规范
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、


    感谢你的善意帮助。


    我们可以缩小客户的问题范围。


    正如 am57xx TRM 提到的、"RX 是接收 HCSL 或 LVDS 差分时钟的时钟切片器"。


    那么、为什么 EVM 在这里增加0.1uF 的容量呢? 如果增加容量、直流电将被移除、则无法满足 AM57XX ljcb_clkp/n 引脚上的 PCIe 2.1.3规范。


    2、AM57XX 侧是否不需要直流(Vcross)?

    谢谢!

    BR、
    丹尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

     

    回答如下:

     

    Q:正如 AM57xx TRM 提到的、"RX 是接收 HCSL 或 LVDS 差分时钟的时钟切片器"。

    答:这条语句并不意味着直流耦合可用于 HCSL 或 LVDS。  这意味着、借助适当的电路、可使用 HCSL 和 LVDS 时钟源。

     

    问:1.  那么、为什么 EVM 在这里添加0.1uF 电容器呢? 添加电容器时、直流电将被移除、因此它无法满足 AM57xx ljcb_clkp/n 引脚上的 PCIe 2.1.3规范。

    答:如数据手册摘录中所述、仅当使用 LVDS 时钟源时才需要串联电容器。  这样就消除了会超出 ljcb 引脚上单端电压限制的直流偏置电压。  如果使用符合 HCSL 标准的时钟、它可以与 ljcb 引脚进行直流耦合。  但是、使用 HCSL 时钟添加隔直电容不会产生负面影响。

    答: ljcb 引脚上不需要 HCSL 合规性或 LVDS 合规性。  在为 ljcb 引脚提供的时钟上需要 HCSL 合规性或 LVDS 合规性。

     

    问:2.  AM57XX 侧是否不需要直流(Vcross)?

    答:DC (Vcross)规范是 PCIe 规范章节中 HCSL 合规性要求的一部分。  在限定 HCSL 时钟源时必须满足此要求。  如果在使用 HCSL 时钟源时实现串联电容器、则无法在 ljcb 引脚上验证 HCSL 合规性。  必须在串联电容器的输入端验证 HCSL 合规性。

    A:ljcb 输入引脚不需要直流(Vcross)规格。  这些引脚上的信号可在 VSS 处进行平衡。

     

    Tom

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom

    那么、ljcb 输入引脚需要满足 LVDS 规范吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Tom

    那么、ljcb 输入引脚需要满足 LVDS 规范吗? 而 ljcb 输入引脚不需要共模偏置电压?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    否  ljcb 引脚无法承受包含 LVDS 兼容信号的差分对上的直流电平。  需要使用串联电容器来阻止此直流偏置。  但是、如果您要通过探头验证是否连接了符合 LVDS 标准的信号、则必须在这些电容器的驱动器侧进行探头、其中仍然存在直流偏置。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    从重新阅读您之前的帖子中、我相信您无法完全理解您的话语的确切含义。  当您说信号符合 LVDS 时、这包括规范的所有部分、包括交流摆幅最小值和最大值以及直流偏置值。  这就是为什么我不断说这些引脚无法接受与 LVDS 兼容的信号的原因。  信号可以接受 LVDS 的交流摆幅电平、但无法接受直流偏置。  这就是需要串联电容器的原因。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    那么、除了 Vos 所有其他规范之外、用于接收规范的 ljcp 是下表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom


    我的意思是、Ljcb 引脚与 AC 技术规范的 LVDS 部分兼容、并且不接受 DC 偏置电压。μ V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    我不能比我在前两个岗位上更清楚。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    有关 LJCB 引脚的更多信息、TI 何时发布正式的信号测试规格?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    修订后的数据手册将于6月初发布。

    Tom