This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:PMIC 选择

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578254/am3352-pmic-selection

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件: TPS650250

您好!

我们有一个有关 AM3352 (1GHz)的新项目、在选择合适的 PMIC 时需要建议。
由于输入电压为3.6V 至6.0V、因此我们只有 PMIC 选项是 TPS650250。

但 wiki 页面中的电源解决方案提到 TPS650250仅支持 OPP50/OPP100。
TPS650250不能用于 Turbo 和 Nitro 有什么原因吗?
processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Hardware_Design_Guide

根据 AM335x 数据表、Nitro 的电流消耗为1000mA (MAX)。

而 TPS650250的 DCDC1可提供高达1600mA (最大值)的电流。

该应用即使在1GHz 下运行、也仅使用极少的外设、
那么、我们想知道我们是否可以将 TPS650250用于 Turbo 和 Nitro?

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 wiki 页面上发表此评论的原因是、AM335X ROM 代码以500MHz 的频率初始化 MPU、这是 OPP100范围内的频率、需要 VDD_MPU 电源轨上具有1.1V 电压。 之后、TPS650250无法对 SMPS 输出电压进行软件控制、从而将其提升到更高的 OPP 运行所需的水平。

    但是、允许使用 VDD_MPU 将 AM335x 直接引导至 Nitro 级别。 请参阅以下文章 :e2e.ti.com/.../1936978
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不过、您还需要考虑的另一个问题是、在这种情况下、您无法对 VDD_CORE 和 VDD_MPU 使用相同的 SMPS。 您将需要为它们提供单独的电源、因为 VDD_CORE 必须在1.1V 电压下运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    非常感谢您提供的快速信息。

    那么、我们是否可以假设我们可以将 TPS650250 +附加 IC 用于 VDD_CORE (1.1V)
    以支持 AM335x 中的 Nitro?

    请告诉我是否有任何其他支持 Nitro 的芯片解决方案
    并且输入电压高达6.0V

    PMIC 输入电压:3.0V 至6.0V
    工作温度:-40度至105度

    此致
    库米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您将需要1.1V 电源。 不、我不知道有任何其他具有6V 输入的 AM335x PMIC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您提供信息。

    根据上述讨论、我们正在尝试设计电源
    TPS650250 +用于 VDD_CORE (1.1V)的外部直流/直流转换器、以支持
    AM3352 1GHz (Nitro)操作。 还计划使用 DDR3L。
    请告诉我以下与外部直流/直流转换器的连接是否可行
    还有其他需要注意的东西。




    上述连接与 SLVU731A 中的表3 (TPS650250支持 DDR3)一致。



    此致
    库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须小心、不要使两个1.8V LDO 过载。 它们中的每一个都具有最大值 输出电流为200mA。 否则、这对我来说是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    我们需要对使用 TPS650250在1GHz (硝基)下运行 AM335x 进行澄清。
    根据上述讨论、我们可以将 TPS650250 +外部直流/直流转换器用于 VDD_CORE (1.1V)。

    是否可以使用外部直流/直流为 VDD_MPU (1.35V)而非 VDD_CORE 供电?

    此致
    库米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、只要满足负载电流和电源定序要求、就可以。