主题中讨论的其他器件: TPS650250
您好!
我们有一个有关 AM3352 (1GHz)的新项目、在选择合适的 PMIC 时需要建议。
由于输入电压为3.6V 至6.0V、因此我们只有 PMIC 选项是 TPS650250。
但 wiki 页面中的电源解决方案提到 TPS650250仅支持 OPP50/OPP100。
TPS650250不能用于 Turbo 和 Nitro 有什么原因吗?
processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Hardware_Design_Guide
根据 AM335x 数据表、Nitro 的电流消耗为1000mA (MAX)。 
而 TPS650250的 DCDC1可提供高达1600mA (最大值)的电流。
该应用即使在1GHz 下运行、也仅使用极少的外设、
那么、我们想知道我们是否可以将 TPS650250用于 Turbo 和 Nitro?
此致
库米