主题中讨论的其他器件:AFE5809
工具/软件:Starterware
您好!
我检查了 OMAP L138 LCDK 原理图。 就我所见、 OMAP L138 LCDK 的 J15.27引脚上有 SPI0_ENAn。 但是、对于我们的应用、我们希望使用 SPI1。 问题是 、我在原理图上找不到任何 SPI1_ENAn 引脚。 OMAP L138 LCDK 是否为 SPI0和 SPI1提供"SPI 使能"? 还是仅 SPI0支持 "SPI 使能"?
作为参考、我们希望使用 OMAP L138 LCDK 和 SPI 连接来初始化 AFE5809。 为了初始化 AFE5809、我们需要 SPI 时钟、SPI SIMO 和 SPI EN。 我们希望使用 OMAP L138 LCDK 的 SPI1模块。
谢谢你