This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/OMAP-L138:是否有用于 OMAP L138 LCDK 的 SPI1的 SPIx_ENA (串行外设接口使能)引脚?

Guru**** 2609325 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584806/starterware-omap-l138-is-there-spix_ena-serial-peripheral-interface-enable-pin-for-spi1-of-omap-l138-lcdk

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:AFE5809

工具/软件:Starterware

您好!

我检查了 OMAP L138 LCDK 原理图。 就我所见、 OMAP L138 LCDK 的 J15.27引脚上有 SPI0_ENAn。 但是、对于我们的应用、我们希望使用 SPI1。 问题是 、我在原理图上找不到任何 SPI1_ENAn 引脚。 OMAP L138 LCDK 是否为 SPI0和 SPI1提供"SPI 使能"? 还是仅 SPI0支持 "SPI 使能"?

作为参考、我们希望使用 OMAP L138 LCDK 和 SPI 连接来初始化 AFE5809。 为了初始化 AFE5809、我们需要 SPI 时钟、SPI SIMO 和 SPI EN。 我们希望使用 OMAP L138 LCDK 的 SPI1模块。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sajad、

    我已将此事转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajad、

    有一个 SPI1_ENA 信号。 它在器件焊球 H16上进行多路复用、请参阅器件数据手册:

    此致、  
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan。
    OMAP L138 LCDK 上是否有用于 SPI1_ENA 的 TP 或引脚分配? 我需要使用示波器检查该值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 TP、但正如您在 LCDK 原理图( 文档)中看到的、SPI1_ENA、焊球 H16用作 GPIO2-12 (LCDK 原理图的第7页):

    GPIO2-12用于启用 Q5A (DMC56404)(LCDK 原理图第12页):  

    因此、您可以将 H16配置为 SPI1_ENA、并在 DMC56404的 PIN2或 R212上执行测量。  

    此致、  
    Yordan