This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA626:J5eco 引脚 H12 (DVDD_EMAC.3)是否必须连接到3.3V 电源?

Guru**** 2561810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572267/dra626-whether-j5eco-pin-h12-dvdd_emac-3-must-connect-to-3-3v-power-supply

器件型号:DRA626

您好,专家:

在数据表(SPRS778F.pdf)中、客户表示必须将 DVDD_EMAC 连接到3.3V 电源。

但在 EVM 板(j5ecoevm_Schematics_RevD.pdf)上、引脚 H12 (DVDD_EMAC.3)未放置0欧姆电阻器。 R465无杂音。

客户电路板未使用 J5eco 的 EMAC 功能。

我们的问题是、我们是否必须将 DVDD_EMAC.3连接到3.3V 电源?

为什么 EVM 板未将 这些 H12引脚连接到3.3V DVDD?

请帮助我们检查数据手册和 EVM 原理图之间的冲突。

此致!

韩涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    数据表比 EVM 设计更具最新性、更具优先级、因此您必须与数据表保持一致。

    [引用 USER="TAO HAN"]我们的问题是,我们是否必须将 DVDD_EMAC.3连接到3.3V 电源?[/QUERT]

    是的、您必须这样做。 即使未使用 EMAC、此 H12焊球也必须始终连接到3.3V 电源。

    [引用用户="TAO HAH"]为什么 EVM 板没有将 这些 H12引脚连接到3.3V DVDD?

    您可以向 Spectrum Digital 支持团队核实这一点。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel:

    Spectrum Digital 团队给出了他们的建议。

    我们的工程人员建议您遵循数据表、因为它比 EVM 更新版。

    EVM 很可能是针对某些测试而设置的。

    我们将引脚 H12 DVDD_EMAC.3连接到3.3V DVDD。

    感谢您的信息。

    此致!

    韩涛