This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将很快使用 TDA2Ex ES2.0 GP EVM 视觉套件
1) 1)我们 需要一个 MIPI CSI2摄像头才能连接到 EVM 视觉套件, 并需要 TI 的建议。 基于 MIPI CSI2的摄像头传感器计划连接到 EVM CPU 板的 CSI2端口。 我们计划使用此传感器开发和测试 CAL 输出的8位提取、这将在最终电路板中得到满足(在最终电路板中、我们具有24位 mipi 输入、需要从24位输入 e2e.ti.com/.../569557中提取8位数据)。
最好是这款 MIPI CSI2摄像头已经 过 TI 在 vayu EVM 板上的测试。
2)我们还需要确认 MIPI CSI2驱动程序源代码的以下路径(ti_components / drivers/starterware_01_07_00_19/vpslib/hal)。
这是否与 TI 针对 MIPI CSI2接口测试的驱动程序相同? (VISION SDK 2.11版)
3) 3)我们能否从 TI 获得有关 TI 在 EVM 视觉套件(使用的摄像头传感器、器件型号等)上进行 MIPI CSI2接口测试所使用的测试设置的更多详细信息?
4)我们计划使用频谱数字解串器(703769-0001)和串行器(703817-0001)。 这是否已由 TI 在 EVM 视觉套件上进行过测试? 在 TDA2Ex 的 VISION SDK 用户指南中、仅提到了 SV600964板。
谢谢
Vijay
703769-0001 |
您好、Sujith、
感谢您的回答。
在4. 我知道这个。 我们将介绍 CSI2和并行输入情况。 在这方面、我询问是否已测试基于 UB914的频谱数字解串器。 从第4.b 点开始、您已经提到基于 UB914的环视套件已经在 TDA2Ex 上进行了验证、因此我认为我的问题已被回答为"是"。
在4.c 和4.d 上、可能存在一些沟通错误。 我打算将 UB913 (ser)与 UB964/UB914 (dser)搭配使用、因此想知道 TI 是否已在 TDA2Ex 上测试过这些组合
您好、Vijay、
是的、VisionSDK 支持913 - 914和913 - UB964的组合。
此致、Sujith
如果您的问题已得到解决、请将该主题标记为已关闭