This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:为 TDA2Ex 频谱数字 EVM 视觉套件选择附件时需要帮助

Guru**** 1511910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571527/tda2e-help-needed-for-selecting-the-accessories-for-the-tda2ex-spectrum-digital-evm-vision-kit

器件型号:TDA2E

您好!

我们将很快使用 TDA2Ex ES2.0 GP EVM 视觉套件

1) 1)我们 需要一个 MIPI CSI2摄像头才能连接到 EVM 视觉套件, 并需要 TI 的建议。  基于 MIPI CSI2的摄像头传感器计划连接到 EVM CPU 板的 CSI2端口。 我们计划使用此传感器开发和测试 CAL 输出的8位提取、这将在最终电路板中得到满足(在最终电路板中、我们具有24位 mipi 输入、需要从24位输入 e2e.ti.com/.../569557中提取8位数据)。

最好是这款 MIPI CSI2摄像头已经 过 TI 在 vayu EVM 板上的测试。

 2)我们还需要确认 MIPI CSI2驱动程序源代码的以下路径(ti_components / drivers/starterware_01_07_00_19/vpslib/hal)。

这是否与 TI 针对 MIPI CSI2接口测试的驱动程序相同? (VISION SDK 2.11版)

3) 3)我们能否从 TI 获得有关 TI 在 EVM 视觉套件(使用的摄像头传感器、器件型号等)上进行 MIPI CSI2接口测试所使用的测试设置的更多详细信息?

4)我们计划使用频谱数字解串器(703769-0001)和串行器(703817-0001)。 这是否已由 TI 在 EVM 视觉套件上进行过测试? 在 TDA2Ex 的 VISION SDK 用户指南中、仅提到了 SV600964板。

谢谢

Vijay  

703769-0001  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vijay、

    已通知专家。 他们将在这里作出回应

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    1、请检查主题(e2e.ti.com/.../569557)
    对于2、CAL 驱动程序有3个组件。
    a. HAL:硬件抽象:它位于"ti_compon成分/驱动程序/starterware_01_07_00_19/vpslib/hal"
    b.内核:大多数驱动程序逻辑:在"ti_compon组件/drivers/starterware_01_07_00_19/vpslib/calcore"
    c. DRV:在"/ti_component-drivers/bspdrivers_xx_yy_zz/src/vps/captdrv 中处理帧和其他帧队列的方法。 这是用于基于 CSI2/VIP 的捕获的通用捕获驱动程序。

    3、我们使用了
    a.串行器 OV10635 + UB913串行器(SAT0088 + OV10635摄像头模块) support.spectrumdigital.com/.../
    b.串行器 UB964 EVM 在 CSI2上接收(4个通道) FPD Link III 并传输相同数据、进而导致 TDA2Ex 接收到这些数据。
    有关 UB964的详细信息、请与对此提供支持的 FAE 联系。

    4、您可以包含这些链接吗?

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已为第4点添加了以下链接。 还添加了另一个问题

    b.我假设您已将解串器 UB964 EVM 的 MIPI CSI2输出连接到 TDA2Ex CPU 板上的 CSI2端口。

    4.我们计划使用频谱数字解串器(703769-0001 www.spectrumdigital.com/.../) 和串行器(703817-0001 www.spectrumdigital.com/.../)。 这是否已由 TI 在 EVM 视觉套件上进行过测试? 在 TDA2Ex 的 VISION SDK 用户指南中、仅提到了 SV600964板。

    5.我计划在上面第4点的设置中只使用2个串行器而不是4个串行器。 我需要自行配置串行器/解串器、还是 TI 将提供串行器/解串器的配置、以便将串行器/解串器连接到解串器(假设4个串器输入和2个串行器输入的串行器/解串器配置不同)。

    谢谢
    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    在3.b.. 没错

    在4. 解串 器(www.spectrumdigital.com/.../)剂量不输出 CSI2流。 它在并行接口上输出。 我不确定您是否需要它。 您可能正在寻找 www.ti.com/.../DS90UB964-Q1EVM

    4.b. VisionSDK 支持还支持 www.spectrumdigital.com/.../ 中的摄像头模块、其中包括串行器和摄像头单元。 此摄像头模块也可与 UB964搭配使用。
    4.C. 我不清楚为什么只需要故障器模块? 您是否计划设计插入串行器的摄像机。
    4.d. 如果是这样、则 serailizer 需要像素时钟和所需的晶体。 请注意这些、有关更多详细信息、请参阅 UB913规范。

    5. VisionSDK 演示应用程序(用例)需要4个模块,您可能需要更新用例/演示应用程序以将其限制为2个摄像头模块。 所有模块的串行器配置都相同。

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujith、

    感谢您的回答。

    在4. 我知道这个。 我们将介绍 CSI2和并行输入情况。 在这方面、我询问是否已测试基于 UB914的频谱数字解串器。 从第4.b 点开始、您已经提到基于 UB914的环视套件已经在 TDA2Ex 上进行了验证、因此我认为我的问题已被回答为"是"。

    在4.c 和4.d 上、可能存在一些沟通错误。 我打算将 UB913 (ser)与 UB964/UB914 (dser)搭配使用、因此想知道 TI 是否已在 TDA2Ex 上测试过这些组合

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    是的、VisionSDK 支持913 - 914和913 - UB964的组合。

    此致、Sujith

    如果您的问题已得到解决、请将该主题标记为已关闭