您好!
我们将很快使用 TDA2Ex ES2.0 GP EVM 视觉套件
1) 1)我们 需要一个 MIPI CSI2摄像头才能连接到 EVM 视觉套件, 并需要 TI 的建议。 基于 MIPI CSI2的摄像头传感器计划连接到 EVM CPU 板的 CSI2端口。 我们计划使用此传感器开发和测试 CAL 输出的8位提取、这将在最终电路板中得到满足(在最终电路板中、我们具有24位 mipi 输入、需要从24位输入 e2e.ti.com/.../569557中提取8位数据)。
最好是这款 MIPI CSI2摄像头已经 过 TI 在 vayu EVM 板上的测试。
2)我们还需要确认 MIPI CSI2驱动程序源代码的以下路径(ti_components / drivers/starterware_01_07_00_19/vpslib/hal)。
这是否与 TI 针对 MIPI CSI2接口测试的驱动程序相同? (VISION SDK 2.11版)
3) 3)我们能否从 TI 获得有关 TI 在 EVM 视觉套件(使用的摄像头传感器、器件型号等)上进行 MIPI CSI2接口测试所使用的测试设置的更多详细信息?
4)我们计划使用频谱数字解串器(703769-0001)和串行器(703817-0001)。 这是否已由 TI 在 EVM 视觉套件上进行过测试? 在 TDA2Ex 的 VISION SDK 用户指南中、仅提到了 SV600964板。
谢谢
Vijay
| 703769-0001 |