This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能告诉我我我应该在 Power 电子表格(Excel)中为 CorePac Util 输入什么值吗? 在我的应用中、CPU 利用率的时间比率大约为 SP=40%、CC=40%、IDEL=20%。 SP 平均有4个并行指令 、是8个并行指令的一半。 我想我不应该将 SP 设置为40%。 请告诉我应该为 SP 和 CC 输入什么值。
应用手册(SPRABI5A)具有以下说明。
信号处理(SP)利用率百分比用于表示具有高级 DSP 活动的方案。 这与 DSP 获取的所有八条指令在每个 DSP 时钟周期并行执行的情况相对应、从而使所有八个功能单元在每个周期都处于活动状态。
此致、
Kazu
您好、SENTHIL、
感谢你的答复。
在我的应用中、CPU 利用率的时间比率大约为 SP=40%、CC=40%、IDEL=20%。
[引用 user="Sensilkumar Srinivasan]%SP 是指每个周期有八个功能单元处于活动状态。 当执行 SP 但每个周期仅平均4个功能单元时、需要在 SP %中进行加权。
SP=40%*4/8=20%(考虑加权)
SP=20%、CC=40%、IDLE=40%-> 我需要在电子表格中输入此值吗?
此致、
Kazu
你(们)好
由于您的空闲时间百分比为20%,因此 如果您将 SP=20%、CC=60%、IDLE=20%,它将更加接近
如果您认为 IPC 对于信号处理代码为4,则20%是正确的。