This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:Power 的 CPU 利用率电子表格

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571519/tms320c6657-cpu-utilization-for-power-spreadsheet

器件型号:TMS320C6657

您好!

您能告诉我我我应该在 Power 电子表格(Excel)中为 CorePac Util 输入什么值吗? 在我的应用中、CPU 利用率的时间比率大约为 SP=40%、CC=40%、IDEL=20%。 SP 平均有4个并行指令 、是8个并行指令的一半。 我想我不应该将 SP 设置为40%。 请告诉我应该为 SP 和 CC 输入什么值。

应用手册(SPRABI5A)具有以下说明。

信号处理(SP)利用率百分比用于表示具有高级 DSP 活动的方案。 这与 DSP 获取的所有八条指令在每个 DSP 时钟周期并行执行的情况相对应、从而使所有八个功能单元在每个周期都处于活动状态。

此致、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazu、

    我已将其转发给设计团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazu、

    %SP 是指每个周期有八个功能单元处于活动状态。 当它执行 SP 但每个周期仅平均4个功能单元时、需要在 SP %中进行加权。

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SENTHIL、

    感谢你的答复。

    在我的应用中、CPU 利用率的时间比率大约为 SP=40%、CC=40%、IDEL=20%。

    [引用 user="Sensilkumar Srinivasan]%SP 是指每个周期有八个功能单元处于活动状态。 当执行 SP 但每个周期仅平均4个功能单元时、需要在 SP %中进行加权。

    SP=40%*4/8=20%(考虑加权)

    SP=20%、CC=40%、IDLE=40%-> 我需要在电子表格中输入此值吗?

    此致、
    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于您的空闲时间百分比为20%,因此 如果您将 SP=20%、CC=60%、IDLE=20%,它将更加接近

    如果您认为 IPC 对于信号处理代码为4,则20%是正确的。