您好!
您能告诉我我我应该在 Power 电子表格(Excel)中为 CorePac Util 输入什么值吗? 在我的应用中、CPU 利用率的时间比率大约为 SP=40%、CC=40%、IDEL=20%。 SP 平均有4个并行指令 、是8个并行指令的一半。 我想我不应该将 SP 设置为40%。 请告诉我应该为 SP 和 CC 输入什么值。
应用手册(SPRABI5A)具有以下说明。
信号处理(SP)利用率百分比用于表示具有高级 DSP 活动的方案。 这与 DSP 获取的所有八条指令在每个 DSP 时钟周期并行执行的情况相对应、从而使所有八个功能单元在每个周期都处于活动状态。
此致、
Kazu