This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:am5728 McASP 问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571851/linux-am5728-mcasp-question

主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

TI、

DTS 是否支持串行目录中的两个 Rx 配置?有一个 adau1978声音代码连接到 am5728的 mcasp6、如下所示:

mcasp6_axr0和 mcasp6_axr1也在 Rx 模式下工作。

adau1978上有四条线路输入。input0和 input1的数据将输出到 mcasp6_axr0、 input2和 input3的数据将 输出到 mcasp6_axr1。

我使用"arecord -DHW:0、0 -f S16_LE -r 44100 -d 10 -c 2 1.wav"进行记录、我可以获取  input0和 input1的数据、但不能获取 input2和 input3的数据。在像这样修改 DTS 文件后、我可以获取  input2和 input3的数据、但不能获取 input1和 input1的数据。

似乎、如果我配置两个 Rx 引脚、只有第一个 Rx 引脚可以工作。

有什么想法吗?

谢谢!

BR、

Vefone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    arecord -DHW:0、0 -f S16_LE -r 44100 -d 10 -c 4 2.wav、将通道从2更改为4。它工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vefone、

    感谢您与 e2e 社区分享该解决方案。

    此致、
    帕维尔