请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AM5728工具/软件:Linux
您好!
TI、
DTS 是否支持串行目录中的两个 Rx 配置?有一个 adau1978声音代码连接到 am5728的 mcasp6、如下所示:
mcasp6_axr0和 mcasp6_axr1也在 Rx 模式下工作。
adau1978上有四条线路输入。input0和 input1的数据将输出到 mcasp6_axr0、 input2和 input3的数据将 输出到 mcasp6_axr1。
我使用"arecord -DHW:0、0 -f S16_LE -r 44100 -d 10 -c 2 1.wav"进行记录、我可以获取 input0和 input1的数据、但不能获取 input2和 input3的数据。在像这样修改 DTS 文件后、我可以获取 input2和 input3的数据、但不能获取 input1和 input1的数据。
似乎、如果我配置两个 Rx 引脚、只有第一个 Rx 引脚可以工作。
有什么想法吗?
谢谢!
BR、
Vefone