This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:CPU 频率为400MHz 的456Mhz 版本器件

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6747

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596139/tms320c6747-456mhz-version-of-device-with-400mhz-cpu-freq

器件型号:TMS320C6747
主题中讨论的其他器件: D810K013DZKB400D810K013DZKB456DA8XX

您好!

标题显示器件型号为 C6747、但实际上是 DA810。  

DA810的456Mhz 部件,以456Mhz 运行,需要1.3V (标称值)的 CVDD,但以400MHz 运行的456Mhz 部件是否需要相同的电压? 我不`m 1.2V 是否足以满足其运行条件。 我的客户在其产品中使用的是400MHz 部件,但由于其供应短缺,他们正在考虑用456Mhz 部件替换400MHz 部件,*没有硬件/软件更改。 我在数据表中看到了一些仅针对456Mhz 部件的特定交流时序参数。 例如、EMIFB 时序不同于400MHz 器件和456Mhz 器件。 400MHz 部件的交流时序是否适用于运行400MHz 的456Mhz 部件?

此致、
Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    [引述]标题显示器件型号为 C6747、但实际上是 DA810。

    DA810的456Mhz 部件,以456Mhz 运行,需要1.3V (标称值)的 CVDD,但以400MHz 运行的456Mhz 部件需要相同的电压?[/报价]

    您能否具体指定这是哪个器件? 您可以参阅图7-1的器件命名规则。 器件命名规则、您可以拥有300MHz (修订版 A)、375MHz (修订版 B)和456MHz (修订版 B)器件。

    有关 TMS320C6747、请参阅表3-1。 C6745/C6747处理器的特性。 处理器在456MHz (1.3V CVDD)下工作。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我`m 说过、我实际上是在问 DA810器件。 n`t 我不能在这个 e2e 标题上指定器件型号(DA810不是目录器件、因此可能不会在器件型号候选列表中列出)、我只是暂时使用了 C6747。

    因此 ,确切的器件型号:

    -当前设备:D810K013DZKB400
    更换设备:D810K013DZKB456

    请注意、通过适当配置由其软件控制的内部 PLL 寄存器、D810K013DZKB400以允许的频率(例如400MHz)运行。 他们假定在 D810K013DZKB456上保留 PLL 配置、因此 D810K013DZKB456预计以400MHz 运行、而不是其最大速度:456Mhz。 n`t、SDRAM 时钟速度将被改变。 在这种情况下,是否可以将1.2V (而不是1.3V)用于 带有 D810K013DZKB456的 CVDD ? 如果是,我们是否可以使用 D810K013DZKB456参考1.2V 特定交流时序? 例如、数据表中的以下红色方形:

    此致、
    Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有此更新? 我`m 等待您的回复。

    此致、
    Naoki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoki-San、

    感谢您将此事提请我们注意。 官方的400 MHz 数据表建议似乎很模糊。 在大多数情况下、它表示375MHz 是1.2V 设置的最大值、456MHz 需要使用 CVDD (1.3)、但 EMIFB 电气和时序表下提供的脚注除外。

    我将与设计和系统团队就此进行检查,并尽快与您联系。 感谢您对此问题的耐心等待。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拥有此数据表的首席工程师本周已不在办公室。 我们将在下周初就这一问题提供一些指导。 这些回答将专门针对 D810x 系列、不适用于 C6747
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否收到了所有者的任何回复?

    此致、
    Naoki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从首席工程师那里得到确认、400MHz 器件也在 DA8x 器件上使用1.2V 内核电压设置。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Rahul Prabhu"]我从首席工程师那里得到确认,400MHz 部件也在 DA8x 部件上使用1.2V 内核电压设置。[/引用]

    只是一个澄清。 您想说:“我得到了主工程师的确认,456MHz 器件也在 DA8x 器件上使用1.2V 内核电压设置。”,对吗?
    这意味着我们可以使用具有1.2V CVDD 电源电压的456Mhz 器件、在本例中、我们可以将其视为具有1.2V CVDD 电源电压的400MHz 器件、并且预计具有400MHz 器件的相同交流时序。  

    此致、
    Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawada-San、我们现在开始发送电子邮件。  我们应避免在该论坛上讨论 DA8xx。  我有一个答案。