主题中讨论的其他器件: D810K013DZKB400、 D810K013DZKB456、 DA8XX
您好!
标题显示器件型号为 C6747、但实际上是 DA810。
DA810的456Mhz 部件,以456Mhz 运行,需要1.3V (标称值)的 CVDD,但以400MHz 运行的456Mhz 部件是否需要相同的电压? 我不`m 1.2V 是否足以满足其运行条件。 我的客户在其产品中使用的是400MHz 部件,但由于其供应短缺,他们正在考虑用456Mhz 部件替换400MHz 部件,*没有硬件/软件更改。 我在数据表中看到了一些仅针对456Mhz 部件的特定交流时序参数。 例如、EMIFB 时序不同于400MHz 器件和456Mhz 器件。 400MHz 部件的交流时序是否适用于运行400MHz 的456Mhz 部件?
此致、
Naoki