This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
我有一个具有 C6424的板、其中包含从 Linux-C6x 2.0中进行调整的熟料。 遗憾的是、在构建示例 QT 库期间、工具链库中的交叉编译器会出现问题。 Unfatellu 我找不到任何有关使用 C6x 工具链支持最新工具链或 Linux 内核的信息。 是否有人成功地使用 C6x 的最新工具链或 Linux 内核?
是的、目前我使用的是基于此版本的 Linux 树和 GCC 工具链、但正如我之前所说的、CodeSourcery GCC 工具链在交叉构建 QT 库等复杂内容时失败、并出现内部错误。 我可以看到、GCC 主树现在支持 C6x 架构、但 Mentors Graphic 停止支持 C6x 的工具链。 我认为 Linux 内核的主树支持3.4中的 C6x。 正如我所知、现在主树支持非 MMU 单元、因此似乎无需使用 ucLinux CodeSourcery 工具链。 因此、似乎 Linux-MCSDK 02_00_00_63相当旧、现在不适合我使用、这就是为什么我要问的是、有人已经成功使用了至少更新的编译器、或者可能是最新的内核。