This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320C6424:更新版的编译器和 Linux 内核、然后是 http://www.linux-c6x.org/上的 Linux-C6x 2.0

Guru**** 2033340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570707/linux-tms320c6424-more-recent-compiler-and-linux-kernel-then-linux-c6x-2-0-from-http-www-linux-c6x-org

器件型号:TMS320C6424

工具/软件:Linux

我有一个具有 C6424的板、其中包含从 Linux-C6x 2.0中进行调整的熟料。 遗憾的是、在构建示例 QT 库期间、工具链库中的交叉编译器会出现问题。 Unfatellu 我找不到任何有关使用 C6x 工具链支持最新工具链或 Linux 内核的信息。 是否有人成功地使用 C6x 的最新工具链或 Linux 内核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    此时可用的版本为:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    它基本上就是您使用的东西。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、目前我使用的是基于此版本的 Linux 树和 GCC 工具链、但正如我之前所说的、CodeSourcery GCC 工具链在交叉构建 QT 库等复杂内容时失败、并出现内部错误。 我可以看到、GCC 主树现在支持 C6x 架构、但 Mentors Graphic 停止支持 C6x 的工具链。 我认为 Linux 内核的主树支持3.4中的 C6x。 正如我所知、现在主树支持非 MMU 单元、因此似乎无需使用 ucLinux CodeSourcery 工具链。 因此、似乎 Linux-MCSDK 02_00_00_63相当旧、现在不适合我使用、这就是为什么我要问的是、有人已经成功使用了至少更新的编译器、或者可能是最新的内核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道更新的版本。 也许您可以尝试使用 MCSDK 中的工具链进行构建:
    www.ti.com/.../bioslinuxmcsdk

    我认为这最接近您提到的 SDK。

    此致、
    Yordan