请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6424 工具/软件:Linux
我有一个具有 C6424的板、其中包含从 Linux-C6x 2.0中进行调整的熟料。 遗憾的是、在构建示例 QT 库期间、工具链库中的交叉编译器会出现问题。 Unfatellu 我找不到任何有关使用 C6x 工具链支持最新工具链或 Linux 内核的信息。 是否有人成功地使用 C6x 的最新工具链或 Linux 内核?