This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:IDK 硬件用户指南中的参考数据表

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605782/am4378-referenced-datasheet-in-idk-hw-user-guide

器件型号:AM4378

大家好、我在 以下 URL 中找不到数据表参考。  processors.wiki.ti.com/.../AM437x_IDK_EVM_HW_User_Guide

您能告诉我数据表的位置吗?

此致、

ay0689

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些内容似乎是 AM437x 数据表的参考。 最新版本为 D、相关部分为5.13.8.2.1。 但是、这些参考文献似乎指向数据表的某个旧版本。 我将通知工厂团队更新 wiki。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser San、您好!  

    感谢您的信息。

    我们需要 AM437x 数据表的匹配修订版、以了解 wiki 的内容并继续进行电路板设计。  

    请将其发送给我吗?

    谢谢、此致、

    ay0689

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知工厂团队更新 wiki。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser San、您好!

    我的同事 向我发送了 AM437x RevC 数据表。 但是、它与表相关的内容与 RevD (最新版本)相同。

    我在 RevD 数据表中搜索了 PCB 设计指南的关键字、并创建了下表。

    PCB 指南偏差

    下面提供了与数据表相关的 PCB 指南偏差。

    序号 PCB 设计指南 数据表参考
    SPRS851D  
    (修订版 D)
    误差 偏差原因
    1 DDR3布线区域下的完整 VDDS_DDR 电源参考层 表5-53. 第4层中除 DDR 之外的信号也以 VDDS_DDR 电源平面为基准 空间受限
    2. 放置 X2 (DDR 器件1至器件2的距离)- 600mil (最大值) 表5-54. 740mil 以简化布线
    3. VDDS_DDR 大容量旁路电容器数量2个器件(最小值) 表5-55. 仅使用一个大容量电容器 空间受限
    4. VDDS_DDR 大 μF 旁路总电容为20 μ F (最小值) 表5-55. 需要2个10 uF 电容器。 但仅使用了一个10uF 空间受限
    5. DDR3大容量旁路电容器数量2个器件(最小值) 表5-55. 使用一个器件(22uF)电容器 空间受限
    6. DDR3大 μF 旁路总电容20 μ F (最小值) 表5-55. 使用一个22uF 电容器 空间受限
    7. VDDS_DDR HS 旁路电容器数量20个器件(最小值) 表5-56. 使用6个旁路电容器 空间受限
    8. VDDS_DDR μF 旁路电容器总电容为1 μ F (最小值) 表5-56. 使用0.01uF X 6个电容器 空间受限
    9. DDR 1 - 2:DDR3器件 HS 旁路电 μF 总电容- 0.85 μ F (最小值) 表5-56. 使用0.01uF x14电容器 空间受限
    10. CK 和 ADDR_CTRL 标称布线长度- 100mil (最大值) 表5-59、5-70 差异超过200mil 和布线限制
    11. 分割平面交叉 ??? 发现的电压 和布线限制

    表16:PCB 指南偏差

    我在 RevD 数据表中找不到关键字"分割平面交叉"。 您能否告诉我与 RevD 数据表参考中的含义相对应的表编号?

    此致、

    ay0689

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应该是表5-53参数5、另请参阅第5.13.8.2.1.3.5节中的要求