请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5517 大家好、
现在、我们正在使用 TMS320C5517设计 DSP 板。
在其数据表中 、DVDDIO 必须为1.8V、2.75V 和3.3V。
但是、我们的电路板采用3.0V Vdd。
我可以在此环境中使用 C5517吗?
此致、
马萨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
现在、我们正在使用 TMS320C5517设计 DSP 板。
在其数据表中 、DVDDIO 必须为1.8V、2.75V 和3.3V。
但是、我们的电路板采用3.0V Vdd。
我可以在此环境中使用 C5517吗?
此致、
马萨