This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:IO 电压为3V 时是否可以使用 C5517?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594331/tms320c5517-can-i-use-c5517-while-io-voltage-is-3v

器件型号:TMS320C5517

大家好、

现在、我们正在使用 TMS320C5517设计 DSP 板。

在其数据表中 、DVDDIO 必须为1.8V、2.75V 和3.3V。

但是、我们的电路板采用3.0V Vdd。

我可以在此环境中使用 C5517吗?

此致、

马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massa、

    我强烈建议使用额定1.8V、2.75V 或3.3V 电源。

    但是、请参阅器件数据手册中的第5.2节"建议运行条件:  

    对于2.75V 的电源电压、DVDDIO 可从2.48V 变为3.02V、而对于3.3V 的电源电压、DVDDIO 可从2.97V 变为3.63V。 因此、您应该能够使电路板在3V 电压下工作。  

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yordan。

    非常感谢您的快速回答。

    我们将取得进展。

    我们将您的建议保留在我的脑海中。

    此致、

    马萨