请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2G02 尊敬的香榭丽舍
我发现在 GP EVM 中、QSPI 存储器的 CLK 和66AK2G02的 QSPI_CLK/RCLK 之间连接了33欧姆电阻器、但 ICE 板中未使用电阻器。
请告诉我什么是建议?
我的客户 通过参考 GP EVM 设计了 QSPI 存储器、如下所示。
请告诉我、在我们的 EVM 设计中、QSPI 闪存的 D2、D3中为什么使用10k Ω 上拉电阻、如下所示。 下面的内容来自 ICE 板原理图。
谢谢、此致、
SI