This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:低功耗蓝牙和 Wi-Fi 传感器网关演示已更新

Guru**** 2017950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567275/linux-wl1835mod-bluetooth-low-energy-and-wi-fi-sensor-gateway-demo-has-been-updated

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC2650WL1837WL1835

工具/软件:Linux

AM335x 上运行的 WL18xx 低功耗蓝牙和 Wi-Fi 传感器网关已更新。 它允许连接并记录多达10个 CC2650 SensorTag。

主要特性包括:

-使用主线 WL18xx WIFI 驱动程序在 Processor SDK 3.0.1中运行  

-使用最新的 Bluetopia 栈 v4.2.1

-添加了所有传感器数据的 SQL 日志记录,以便检索并显示在主机上

-为各种电路板组合提供示例构建脚本和补丁。 AM335x EVM + WL1835MODCOM8、BBB + CircuitCo WL1835 Cape、BBB + E14 WL1837 Cape 和 BBGW。

包含所有文档和代码的 wiki 位于

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您与社区分享此信息。

    此致、
    Yordan