This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我认为我需要安装 XDS510控制器驱动程序。 我找到了以下链接:
但该页面上的所有链接都已失效。
您能告诉我哪里可以下载 XDS510控制器和 XDS510 JTAG 编程器的驱动程序吗?
谢谢、
您好!
[引用 userid="533354" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181916/tms320c6412-xds510-controller-driver?]您能告诉我可以从何处下载 XDS510控制器和 XDS510 JTAG 编程器的驱动程序吗?XDS510 JTAG 探头有多种类型。 一个是 ISA 卡。 一个通过并行端口连接到 PC。 一个通过 USB 连接到 PC。 您希望使用哪一个?
谢谢
Ki
我正在使用连接到 ISA 卡的控制器。 很抱歉、我忘记了包含该内容。
谢谢、
哇! 您仍有一台装有 ISA 插槽的 PC? 根本不认为使用了旧的 XDS510 ISA!
CCSv3.x (及更早版本)随附的驱动程序。 我不记得它的独立安装程序、因此您需要安装 CCS。
谢谢
Ki
我要看一下。 实际上、我没有 一台 PC 上有 ISA 插槽。 我有一个 PCI 扩展器连接到 PCI-ISA 适配器。
XDS510控制器插入到连接到 XDS510 JTAG 电缆的 PCI-ISA 适配器中。 我的问题
连接 XDS 控制器时可能需要扩展器和适配器、但我看到的错误涉及 TI USCIF 驱动程序错误。
我在添加控制器时、不相信我安装了软件或驱动程序。 我收到的错误已附加。 请让我来
了解您是否对问题所在有任何看法。 感谢你的帮助。
此错误意味着 JTAG 调试器无法感测目标- TVRef 引脚上是否存在电源电压。
我检查了 JTAG 接头上的引脚、并在其上看到3.3V 电压。 我不知道驱动器需要什么电压、但我在引脚5、PD (存在检测)引脚上看到它。
我检查了驱动程序,发现出现错误“driver unable to start (驱动程序无法启动)”。 事实证明、我以某种方式安装了 XDS560 (而非 XDS510) PCI JTAG 仿真器驱动程序。 当我查看 drivers 文件夹时、我看到随附的 tixds510驱动程序列表。 您能告诉我我需要为 ISA 总线 XDS510控制器安装哪个驱动程序吗? 谢谢
CCS 3.3附带 XDS510 ISA 驱动程序。
假设您使用的是 C6412、您的设置应使用:
谢谢。 我仍然有一个硬件问题、但我认为这可以解决我的配置和驱动程序问题。 感谢你的帮助。