我认为我需要安装 XDS510控制器驱动程序。 我找到了以下链接:
但该页面上的所有链接都已失效。
您能告诉我哪里可以下载 XDS510控制器和 XDS510 JTAG 编程器的驱动程序吗?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我认为我需要安装 XDS510控制器驱动程序。 我找到了以下链接:
但该页面上的所有链接都已失效。
您能告诉我哪里可以下载 XDS510控制器和 XDS510 JTAG 编程器的驱动程序吗?
谢谢、
您好!
[引用 userid="533354" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181916/tms320c6412-xds510-controller-driver?]您能告诉我可以从何处下载 XDS510控制器和 XDS510 JTAG 编程器的驱动程序吗?XDS510 JTAG 探头有多种类型。 一个是 ISA 卡。 一个通过并行端口连接到 PC。 一个通过 USB 连接到 PC。 您希望使用哪一个?
谢谢
Ki
我要看一下。 实际上、我没有 一台 PC 上有 ISA 插槽。 我有一个 PCI 扩展器连接到 PCI-ISA 适配器。
XDS510控制器插入到连接到 XDS510 JTAG 电缆的 PCI-ISA 适配器中。 我的问题
连接 XDS 控制器时可能需要扩展器和适配器、但我看到的错误涉及 TI USCIF 驱动程序错误。
我在添加控制器时、不相信我安装了软件或驱动程序。 我收到的错误已附加。 请让我来
了解您是否对问题所在有任何看法。 感谢你的帮助。
此错误意味着 JTAG 调试器无法感测目标- TVRef 引脚上是否存在电源电压。
我检查了 JTAG 接头上的引脚、并在其上看到3.3V 电压。 我不知道驱动器需要什么电压、但我在引脚5、PD (存在检测)引脚上看到它。
我检查了驱动程序,发现出现错误“driver unable to start (驱动程序无法启动)”。 事实证明、我以某种方式安装了 XDS560 (而非 XDS510) PCI JTAG 仿真器驱动程序。 当我查看 drivers 文件夹时、我看到随附的 tixds510驱动程序列表。 您能告诉我我需要为 ISA 总线 XDS510控制器安装哪个驱动程序吗? 谢谢