This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6412:XDS510控制器驱动程序

Guru**** 2544050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181916/tms320c6412-xds510-controller-driver

器件型号:TMS320C6412

我认为我需要安装 XDS510控制器驱动程序。  我找到了以下链接:

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/158032/driver-for-xds510-controller

但该页面上的所有链接都已失效。

您能告诉我哪里可以下载 XDS510控制器和 XDS510 JTAG 编程器的驱动程序吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="533354" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181916/tms320c6412-xds510-controller-driver?]您能告诉我可以从何处下载 XDS510控制器和 XDS510 JTAG 编程器的驱动程序吗?

    XDS510 JTAG 探头有多种类型。 一个是 ISA 卡。 一个通过并行端口连接到 PC。 一个通过 USB 连接到 PC。 您希望使用哪一个?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用连接到 ISA 卡的控制器。  很抱歉、我忘记了包含该内容。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇! 您仍有一台装有 ISA 插槽的 PC? 根本不认为使用了旧的 XDS510 ISA!

    CCSv3.x (及更早版本)随附的驱动程序。 我不记得它的独立安装程序、因此您需要安装 CCS。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要看一下。  实际上、我没有 一台 PC 上有 ISA 插槽。  我有一个 PCI 扩展器连接到 PCI-ISA 适配器。

    XDS510控制器插入到连接到 XDS510 JTAG 电缆的 PCI-ISA 适配器中。  我的问题

    连接 XDS 控制器时可能需要扩展器和适配器、但我看到的错误涉及 TI USCIF 驱动程序错误。

    我在添加控制器时、不相信我安装了软件或驱动程序。  我收到的错误已附加。  请让我来  

    了解您是否对问题所在有任何看法。  感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此错误意味着 JTAG 调试器无法感测目标- TVRef 引脚上是否存在电源电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 JTAG 接头上的引脚、并在其上看到3.3V 电压。  我不知道驱动器需要什么电压、但我在引脚5、PD (存在检测)引脚上看到它。  

    我检查了驱动程序,发现出现错误“driver unable to start (驱动程序无法启动)”。  事实证明、我以某种方式安装了 XDS560 (而非 XDS510) PCI JTAG 仿真器驱动程序。  当我查看 drivers 文件夹时、我看到随附的 tixds510驱动程序列表。  您能告诉我我需要为 ISA 总线 XDS510控制器安装哪个驱动程序吗?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 3.3附带 XDS510 ISA 驱动程序。

    假设您使用的是 C6412、您的设置应使用:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我仍然有一个硬件问题、但我认为这可以解决我的配置和驱动程序问题。  感谢你的帮助。