This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:无需 CCS 即可实现 DDR3软件调平

Guru**** 2536370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658485/am3351-ddr3-software-leveling-without-ccs

器件型号:AM3351

您好!

客户需要填充以下寄存器值:

DATAx_PHY_RD DQS_SLAVE_RA比

DATAx_PHY_FIFO_WE_SLAVE_RA比

DATAx_PHY_WR DQS_SLAVE_RA比

必须放置她的特定于硬件的值、这可以通过 Excel 工作表 RatioSeed_AM335x_boards.xls (种子值)和 CCS 中的小 GEL 程序进行计算。

客户填写表并获取返回的种子值。
由于未使用 CCS、他无法执行计算(3): http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_DDR_PHY_register_configuration_for_DDR3_using_Software_Leveling

E2E 中指出、TI 不提供用于计算寄存器值的源代码。

客户投诉、因为根据勘误表(AM335x)、硬件支持的校准无法正常工作、并且无法通过 CCS 开始计算!

是否还有其他可能生成寄存器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    任何消息、客户正在等待应答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪尔克

    是否有在任何原型板上安装 JTAG 接口的选项? 我们可以从一个板获得最佳值、并在后续板上使用。 您能否分享有关客户电路板布局、实施等的更多详细信息、以便我可以提供有关如何应对这种情况的更好指导。

    此致、Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪尔克

    您对此还有其他问题/后续行动吗?

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一些其他问题:

    1)

    如果了解 TI 校准 DD3的方法是正确的、则工具假定网组 DQS0和 DQS1的布线长度大约相同。

    在描述中明确提到了 DS chap 7.7.2.3.6.2、长度匹配适用于一个字节。

    是否正确,因此应该存在2组校准值?

    这在 TI 工具中找不到。

    如何解释7.7.2.3.6.1章的脚注?

    这是否意味着 走线长度为300mil 的 DDR3接口可以与 DDR2在相同的布局上使用?
    或者,如果仅使用 DDR3,则不需要300mil?

    2)

    关于数据副本上的数据表示的问题:

    假设 R0寄存器(32b 大端字节序)必须复制到 DDR 存储器中。 但 DDR 内存是小端字节序组织的。DDR 内存中的复制序列和最终顺序是如何的?

    此处是客户要解释的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="DJ-NG"]

    还有一些其他问题:

    1)

    如果了解 TI 校准 DD3的方法是正确的、则工具假定网组 DQS0和 DQS1的布线长度大约相同。

    在描述中明确提到了 DS chap 7.7.2.3.6.2、长度匹配适用于一个字节。

    是否正确,因此应该存在2组校准值?

    这在 TI 工具中找不到。

    [/报价]

    对于 DDR SW 调平、 该工具基本上对2个字节上的 DQS 取平均值。 我们发现  、对于 AM335x 上的 x16 DDR 接口并利用我们的电路板布线指南、此方法可提供可接受的性能 、以满足 接口 以400MHz 时钟速率运行时的 DRAM 时序要求。

    [引用 USER="DJ-NG"]

    如何解释7.7.2.3.6.1章的脚注?

    这是否意味着 走线长度为300mil 的 DDR3接口可以与 DDR2在相同的布局上使用?
    或者,如果仅使用 DDR3,则不需要300mil?

    [/报价]

    脚注主要描述地址控制总线的曼哈顿最长长度。  如 图所示、在 CACLMY 顶部还有一个300mil 的距离、用于帮助将 DDR3器件下方的地址总线路由到 BGA。 300mil 与重新使用 DDR2布局无关。 请告知我们这是否仍然不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="DJ-NG"]

    2)

    关于数据副本上的数据表示的问题:

    假设 R0寄存器(32b 大端字节序)必须复制到 DDR 存储器中。 但 DDR 内存是小端字节序组织的。DDR 内存中的复制序列和最终顺序是如何的?

    此处是客户要解释的方法。

    [/报价]
    您能帮助更好地澄清这个问题 吗? 您在这里提到的大端字节序寄存器是什么? 如何将其配置为在外部 DDR 存储器中像小端字节序一样工作?
    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Siva:问题是当数据从寄存器 R0等大端字节序相关存储器复制到 DDR-3等小端字节序相关存储器时如何排列数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerald

    很抱歉耽误你的回答。 根据您的描述、寄存器写入应如您列出的第一个情况所示。

    如果在原主题中还有其他待决问题、请允许我回答。 如果您有新问题、请打开新主题。

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已解决