This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2HV:立体凸轮问题

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664379/rtos-tda2hv-stereo-cam-problem

器件型号:TDA2HV

工具/软件:TI-RTOS

您好、先生、

我正在使用 tda2xx 立体摄像机算法。

我将获得该不精确的输出。

这是我的摄像头配置。

请帮我解决这个问题。

谢谢、

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

    左右两侧摄像头的校正效果似乎不是很好。 请确保

    1) 1)您首先运行立体声校准用例。 此外、建议使用低失真摄像头(我看到左摄像头输入的桶形失真)。 否则、校准可能不会出现正确的校正表。

    2) 2)将右摄像头连接到第一个摄像头端口(FPD 链接电缆)、将左摄像头连接到第二个摄像头端口。

    3) 3)建议使用10 ~ 15cm 的基线

    我还在所附文件中作了一些说明。 如果  您 有任何疑问、请检查并告知我。

    e2e.ti.com/.../TDA2x_5F00_Stereo_5F00_Usecase_5F00_Notes.docxe2e.ti.com/.../TDAx_5F00_Disparity_5F00_Calc_5F00_Dim.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我了解大部分内容。 但是

    2) 2)将右摄像头连接到第一个摄像头端口(FPD 链接电缆)、将左摄像头连接到第二个摄像头端口。
    有必要吗?? 请详细说明一下吗?

    谢谢、

    Ravi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、如果您使用 UB914解串器、则最多可以连接6个摄像头、如下图所示。 您必须将右侧摄像头连接到凸轮1、将左侧摄像头连接到凸轮2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们将为每个摄像头使用单独的解串器。 在这种情况下、我必须怎么做??

    现在、我已将基线设置为10cm。

    输出仍然不正确。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、您可以目视检查显示屏上的左(右)摄像头图像是否来自左(右)摄像头。 为您提出的问题:

    1.您是否运行了立体校准?

    2.您使用的是低失真摄像头镜头吗? 左右透镜是否具有类似的固有参数? 如果您可以运行立体校准用例、请分享其屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    1.我按照文档中的建议运行校准用例。

    在最初的用例中、是从.c 文件中获取表、现在是从 QSPI 闪存中获取。

    2. 我正在连接立体校准用例的屏幕截图

    我的右摄像头输出过大(非常缩放)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是问题所在。 左右摄像头完全不同。 两个摄像头必须使用相同的透镜和传感器。 我还可以看到左侧摄像头的(桶形)失真、这可能会影响整流质量、因为立体校准假设没有镜头失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    通过更改摄像头、我们得到了正确的输出。 但输出中仍然有很大的噪声。 我进行了多次校准、但无法消除输出中的噪声。 否则、它将处理对象。

    谢谢、

    Ravi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从左图和右图中、您可以看到整流非常远、即左图上的一点不在右侧图上的同一条线上。 原因有多种、例如大镜头失真、 不正确的立体摄像机设置。 您能向我展示自动校准显示吗? 运行自动校准时、您能看到所选的特征点(红点)吗?

    如果这种情况持续发生、我建议进行离线校准。 此外、您还可以使用 基于公共域图表 的算法。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我运行了自动校准用例、并获得如下输出:

    只有当我选择2时、屏幕上才会出现红点。 从菜单捕获立体声:

    使用案例/算法中是否存在错误? 经过全面测试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    还有一个问题。
    什么是 RCCC 摄像头传感器? 这是使该算法正常工作所必需的吗?

    谢谢、
    Ravi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于这种基于自然图像的校准、您尝试充分对齐左右摄像头。 否则、它无法找到相应的点(以红点显示- 当您从 菜单中选择1和2时、您应该看到红点。

    首先 、 您的立体摄像机  没有很好地对齐。  例如 、右摄像头看起来是旋转的(滚动角度)、 并放大了。  如有必要、您可以尝试在左右之间使用较短的基线。 镜头失真可能会导致校准失败。

    当您收集特征点(通过从菜单中选择1和2)时、请在相机前面放置一些东西、以便它可以捕获不同的特征。 但不要使用棋盘图(或具有重复图形的东西)、因为它可能会欺骗功能检测器。

    当您从菜单中选择3时、它将创建校准表。 您可以从控制台看到整流误差值。  该误差应约为0.2 (不应 大于 0.3)  

    如果您仍然遇到相同的问题、我建议您尝试离线校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道 RCCC。 我认为它与校准无关