工具/软件:TI-RTOS
您好、先生、
我正在使用 tda2xx 立体摄像机算法。
这是我的摄像头配置。
请帮我解决这个问题。
谢谢、
Ravi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
您好、先生、
我正在使用 tda2xx 立体摄像机算法。
这是我的摄像头配置。
请帮我解决这个问题。
谢谢、
Ravi
你好 Ravi、
左右两侧摄像头的校正效果似乎不是很好。 请确保
1) 1)您首先运行立体声校准用例。 此外、建议使用低失真摄像头(我看到左摄像头输入的桶形失真)。 否则、校准可能不会出现正确的校正表。
2) 2)将右摄像头连接到第一个摄像头端口(FPD 链接电缆)、将左摄像头连接到第二个摄像头端口。
3) 3)建议使用10 ~ 15cm 的基线
我还在所附文件中作了一些说明。 如果 您 有任何疑问、请检查并告知我。
e2e.ti.com/.../TDA2x_5F00_Stereo_5F00_Usecase_5F00_Notes.docxe2e.ti.com/.../TDAx_5F00_Disparity_5F00_Calc_5F00_Dim.xlsx
对于这种基于自然图像的校准、您尝试充分对齐左右摄像头。 否则、它无法找到相应的点(以红点显示- 当您从 菜单中选择1和2时、您应该看到红点。
首先 、 您的立体摄像机 没有很好地对齐。 例如 、右摄像头看起来是旋转的(滚动角度)、 并放大了。 如有必要、您可以尝试在左右之间使用较短的基线。 镜头失真可能会导致校准失败。
当您收集特征点(通过从菜单中选择1和2)时、请在相机前面放置一些东西、以便它可以捕获不同的特征。 但不要使用棋盘图(或具有重复图形的东西)、因为它可能会欺骗功能检测器。
当您从菜单中选择3时、它将创建校准表。 您可以从控制台看到整流误差值。 该误差应约为0.2 (不应 大于 0.3)
如果您仍然遇到相同的问题、我建议您尝试离线校准。