This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:A53上的 FIQ 中断

Guru**** 1930900 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164496/am6442-fiq-interrupt-on-a53

器件型号:AM6442

简版:TRM 似乎缺少有关如何为 FIQ 而不是 IRQ ( 在使用 Linux 的 A53内核上)配置 GIC 中断的信息。 我在 Processor Linux SDK v8.04中也找不到任何显示如何执行此操作的示例。 这是 TI 可以提供的吗?

更长版本:我们将移植使用其他供应商提供的处理器的应用。 该系统在 Linux 下的 FIQ 中断处理程序中运行控制环路、延迟 小于5微秒、抖动相当低。 我们已将此代码移植到 A53内核上的 AM6442、但 Linux 和 Linux-RT 上的基准测试显示中断(IRQ、而非 FIQ)延迟高达60微秒、对于我们的应用而言太高了。 我们调查了在 R5F 内核上运行此代码的情况、但1)从 R5F 进行的 DDR 访问速度太慢、大概是由于存储器互连所致、2) TI 的许多网络堆栈占用了大量的 MSRAM。

因此、让它在 A53内核/Linux 上运行似乎是我们的最佳选择。 之前的处理器供应商在 Linux 内核中提供了一个函数、该函数可以将中断配置为通过 FIQ 而不是 IRQ 进行钩接。 我一直在 TI 的文档中寻找类似的内容、但到目前为止还没有找到。

非常感谢您的帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    让我看看我们在这方面的情况、可能需要几天的时间才能回到这方面。 将保持联系。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andreas、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas、您好、请返回查看您是否能够查看此内容。

    我浏览了 GIC-500 TRM、但没有看到任何有关选择 FIQ 与 IRQ 的信息。 我猜这意味着我需要查看 Cortex A53文档、因此我今天将尝试这样做。 但是,如果你能指出我的正确方向,那将是一个重大的帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    过去、内核 不使用 FIQ、但是有一些支持迹象被添加到上行内核、主要是在启用对 Apple M1 ARMv8芯片的支持的背景下、请参阅以下补丁系列:  https://lore.kernel.org/lkml/CAK8P3a1bXiWcieqTSZARN+to=J5RjC2cwbn_8ZOCYw2hhyyBYw@mail.gmail.com/T/ 和  https://lore.kernel.org/linux-arm-kernel/20210302101211.2328-9-mark.rutland@arm.com/T/  如果您在  上行内核树中特别查看 arch/arm64/include/asm、则可以找到合并的几个 FIQ 支持跟踪、并且内核应该可以在 M1芯片上引导。 我没有花时间了解我们的 AM6x SoC 有哪些可能、但让 FIQ 正常工作可能 需要将现有的 Apple M1支持扩展/添加/回退到 ti-linux-5.10.y 树、但这不是我们支持的、甚至是我所知的。 此时我不建议自己走这条路。

    后退一步、您遇到的真正问题是与 Linux-RT 延迟相关、我们确实有其他客户报告涉及类似问题、我们的研发团队目前正在积极调查如何改善这种行为。 我建议我们将此主题再开放1-2周、以便我们可以通过这条途径分享更多详细信息。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="187021" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164496/am6442-fiq-interrupt-on-a53 ]更 长的版本:我们将移植使用其他供应商提供的处理器的应用程序。 该系统在 Linux 下的 FIQ 中断处理程序中运行控制环路、延迟 小于5微秒、抖动相当低。 我们已将此代码移植到 A53内核上的 AM6442、但 Linux 和 Linux-RT 上的基准测试显示中断(IRQ、而非 FIQ)延迟高达60微秒、对于我们的应用来说太高了[/引述]

    此外、您能否分享一些有关如何设置和测试性能的系统级详细信息? 您是否使用了任何标准测试工具?

    谢谢、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、感谢您的反馈。

    我对 FIQ 选项进行了一些探究、当 ATF/OPTEE 设置 SCR_EL3.FIQ=1 时、它看起来有点复杂、因此 A53将所有 FIQ 路由为 EL3 (安全世界)。 我还没有弄清 ATF 是否有方法在 EL1中将周期性 FIQ 路由到 Linux、但我猜 这至少很难说。

    我同意是否 可以改善 Linux-RT 延迟、这 将是一个更好的解决方案。 另一种选择是使用 AMP 模式、其中一个 A53内核运行 Linux、另一个内核运行裸机或 FreeRTOS。 但是、从 Processor SDK v8.04开始、这似乎不受支持。

    为了进行基准测试、我将在(新的、SR2.0) AM64xEVM 板上使用处理器 Linux-RT SDK v8.04中的默认 SD 卡映像。 我已在 bootargs 中添加"isolcpus=1 "、以将第二个 A53内核 与调度程序隔离。 我运行的两个基准是:

    1) 1)使用"任务集"进行循环测试、以便仅在 CPU2上进行调度。 首先、我使用以下命令加载 CPU:

    Fullscreen
    1
    yes > /dev/null &
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    然后启动 cyclictest 并将结果记录到一个文件中:

    Fullscreen
    1
    taskset -c 1 cyclictest -l300000 -m -S -p99 -i200 -h400 > cyclictest.txt
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    请注意、我仅运行300、000个循环@ 200us、因此它仅运行60秒、这非常短。 与 运行时间更长(例如小时)相比、这会带来更乐观的结果。 但这里的结果显示了60秒周期内的单个数字30-40us 延迟。  我看到跑步时间更长时接近60-70us。

    2) 2)我使用的另一个基准是内核模块中断处理程序(使用 IRQF_NO_THread 保留的中断)。 这更能代表我要长期实现的目标。 该中断是 使用比较事件中断路由器路由的 PRU IEP 比较事件(周期性@ 20kHz)。 在 IRQ 处理程序中、我立即读取 IEP 计时器、并将其值与 延迟为零时的值进行比较。 结果被写入 MSRAM、 我 使用 CCS 中的图形工具对其进行图形化。 结果如下所示(左轴以纳秒为单位、底部轴 为采样#@ 20kHz):

    请注意、定期尖峰达46us:

    我似乎从 这两个基准中获得了相似的结果。 如果它有助于我共享内核模块代码、但循环测试可能是您复制的更轻松的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    这很有用、感谢您提供更多详细信息。 我将把这一信息反馈给我们的研发团队、以便将其 视为正在进行的调查的一部分。 表面、以确保它看起来非常适用。 让我们下周晚些时候再次入住、看看我们在结束时的状态 遗憾的是、我没有为您提供即时答案、但您可能会理解相关系统级和 SoC 级调查的复杂性。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、没问题、我理解 w.r.t. SoC 复杂性。

    正如您在我之前发布的图表中看到的、内核驱动程序通常会看到小于3微秒的延迟、偶尔会突发到40微秒以上。 如果我们能够消除突发行为 、剩余的2-3微秒 就满足了我们的要求。

    本周、我计划研究内核配置、看看是否有任何设置可改善此行为。 遗憾 的是、我还没有操作系统感知调试器、因此更难确定导致延迟尖峰的原因。

    请告诉我您的团队是否在这个问题上取得了进展、或者我是否可以提供任何测试数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="187021" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164496/am6442-fiq-interrupt-on-a53/4387829 #4387829"]正如您在我之前发布的图表中看到的那样,内核驱动程序通常会看到小于3微秒的延迟,偶尔会突发到40微秒以上。 如果我们可以消除突发行为 、剩余的2-3微秒 就满足了我们的要求。

    以下是我们调查的相关主题: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1127375/sk-am62-real-time-performance/4186772、供参考

    [报价 userid="187021" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164496/am6442-fiq-interrupt-on-a53/4387829 #4387829"]请告诉我您的团队是否在这一问题上取得了进展,或者我是否可以提供任何测试数据。

    有几个问题和理论正在研究中、但最终的根本原因尚待确认。 会让您随时了解最新信息。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、我被安排去做另一个项目、但明天我将回到这里来看看。 TI 团队是否在寻找解决 AM64x 上此延迟问题的方法方面取得了进展? 我读取了您之前链接的线程、它似乎与我在这里遇到的问题相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    调查仍在进行中,但我们的初步调查结果如下,所以以一粒盐来进行调查。 我们发现 Cortex-A SMP (ARM64)与后台高速缓存散列(如应力- ng 内存速率)以及窄 DRAM 具有循环异常值。 这与 SoC 供应商无关。  完全单核最坏的情况下、较旧的内核在最坏的情况下可能更好。 较新的 ARM 平均更好。  例如每10M 的最坏情况下为1。 对单个内核的限制(在内核命令行上使用 maxcpus=1) 似乎会导致问题消失、这可能是由于限制了 DDR 突发。  

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您分享您的结果、无论结果是初步的。 我们将尝试使用 maxcpus=1重新运行基准测试。 尽管我们必须评估总体性能影响、因为 它不是芯片上1/2最大内核未使用的理想选择。

    遗憾的是、存储器互连具有如此大的延迟、因为这正是 Cortex R5设计用于解决的问题。 遗憾 的是、当在 DDR 之外运行 R5代码时、我们看到每条指令有60多个时钟周期(假设我们的代码不适合高速缓存)、从而有效地将800MHz R5转换为12MHz 微控制器。

    由于延迟尖峰与 DDR 突发相关、您 是否希望 FreeRTOS SMP 而不是 Linux 获得相同的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    [引用 userid="187021" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164496/am6442-fiq-interrupt-on-a53/4407014 #4407014"]我们将尝试使用 maxcpus=1重新运行基准测试。

    谢谢、对它有更多的双眼总是很好、请报告任何发现。

    [引用 userid="187021" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164496/am6442-fiq-interrupt-on-a53/4407014 #4407014"]尽管我们必须评估总体性能影响,但它不是 芯片上1/2个最大内核未使用的理想选择。

    明白。 我们不是在最后,也许还有其他方式更优雅地解决这一问题。

    [引用 userid="187021" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164496/am6442-fiq-interrupt-on-a53/4407014 #4407014"]不幸的是、在 DDR 之外运行 R5代码时 、每条指令可看到60多个时钟周期(假设代码不能放入高速缓存中)、从而有效地将800MHz R5转换为12MHz 微控制器。

    我没有仔细检查过数字、但通过讨论、我知道 MCU 内核最好仅从片上存储器运行、而不是 DDR 运行。 R5代码需要多少代码空间?

    [引用 userid="187021" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1164496/am6442-fiq-interrupt-on-a53/4407014 #4407014"]由于延迟峰值与 DDR 突发相关,您 是否期望 FreeRTOS SMP 而不是 Linux 获得相同的结果?

    一般来说、FreeRTOS 比 Linux 更"精简"、因此绝对数字可能更好/更小、但如果它确实是 ARM64 SMP +窄 DDR 的基本限制、则一般概念仍应适用。

    您可以随时发帖、这在内部肯定会引起很多关注。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    关于 R5f:如果这是您的选择、您应该尽可能地将代码放入 TCM 中。 它们与缓存一样大、速度同样快、不受(伪)随机驱逐的影响。 如果您可以在单核模式下运行(双) R5FSS、则可以为该单核使用两倍的 TCM (总共128 KB)。

    片上 SRAM (2MB)在~60周期延迟时已经糟糕得多、并且 DDR 存储器在~160周期延迟(单个严格排序32位读取的延迟)下实际上不是一个选项。 与高速缓存结合使用时、SRAM 可能仍然可以工作、因为每个高速缓存行(对于顺序代码)只会影响您一次。

    此致、

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas 和 Dominic:

    非常感谢您的建议。 我们计划使用 TI 网络堆栈(EtherNet/IP、Profinet 和 EtherCAT)、最后我检查了其中一些堆栈使用 大量 片上 SRAM。 例如、EtherNet/IP 适配器演示占用了~1MB 的 MSRAM、我不确定这些数字如何随着新 SDK 的推移而变化。 此外、我相信 DMSC 即使 在引导完成后也会保留一部分 MSRAM。 出于这些原因 、我将 MSRAM 视为不可用。

    从 TCM 运行 R5F 代码时、我们确实看到了显著的性能提升。 但 TCM 的尺寸相当有限。 我们尝试移植到 AM64x 的应用程序当前通过内核模块运行、具有~50KB 代码和~4MB 数据。 大多数数据是一个大型共享缓冲区、因此 我们可以通过将该缓冲区移动到 DDR 将数据减少到~100KB。 但我的假设 是 、如果不进行重大大修、我们的应用就无法轻松适应 TCM。 我们还将64位浮点用于控制算法、与 R5F 内核相比、64位浮点运算在 A53内核上似乎具有很大的性能优势。 同样、我们可能能够将其中的一些浮点更改为32位浮点、但它需要进行大量更改。

    感谢有关单核模式 Dominic 的建议、 如果我们在 R5F 上运行、具有128KB TCM 可能是合理的。 我交叉检查了我的数字、从 R5上的 DDR 执行时看到的~67个周期必须 主要是缓存命中次数。 160个周期的延迟肯定会使严格排序的 DDR 执行脱离表格。

    除非 我们遇到主要障碍、否则我将继续寻找方法来降低 A53内核上的延迟。  除了 偶尔发生的延迟突发之外、我们在 A53内核上看到的性能也很好。  如果我们无法找到解决延迟突发问题的解决方案、我们将再次查看 R5F 内核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里进行了很好的讨论、让我们保持这个线程处于打开状态。 我将更新我们网站上的任何其他发现。 请注意、下一周是美国假日周、即将到来、因此这可能会在我们结束时暂时暂停

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

       在 SR2.0 AM64EVM 板上使用"maxcpus=1 "时、我们基本上没有看到延迟变化、无论是在 cyclictest 中还是在我们的内核模式中断测试中。 通过  查看'lscpu '和'cat /proc/cpuinfo 的输出、我们确认 Linux 仅限于1个内核:

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    root@am64xx-evm:~# lscpu
    Architecture: aarch64
    CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
    Byte Order: Little Endian
    CPU(s): 2
    On-line CPU(s) list: 0
    Off-line CPU(s) list: 1
    Thread(s) per core: 1
    Core(s) per socket: 1
    Socket(s): 1
    Vendor ID: ARM
    Model: 4
    Model name: Cortex-A53
    Stepping: r0p4
    BogoMIPS: 400.00
    L1d cache: 32 KiB
    L1i cache: 32 KiB
    L2 cache: 256 KiB
    Vulnerability Itlb multihit: Not affected
    Vulnerability L1tf: Not affected
    Vulnerability Mds: Not affected
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    以下是  两个内核均处于活动状态时的循环测试结果(命令="cyclictest -l300000 -m -S -p99 -i200 -H400 > cyclictest.txt"):

    "maxcpus=1"(命令与上述相同)下的循环测试结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细的结果和控制台日志。 这似乎与我们观察到的情况不一致。 与团队核实解释…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas:我将电路板刷新为8.04 Linux-RT SDK (tisdk-default-image-am64xx-evm.wic.xz)附带的默认映像、以确保我没有无意中损坏任何内容、但我仍然看不到"maxcpus=1"带来的延迟差异。 请告诉我是否可以提供其他信息来帮助进行故障排除。

    下面是一个额外的图、显示了"maxcpus=1 (垂直轴、以纳秒为单位)时内核模式中断处理程序随时间变化的延迟:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    在重新讨论这里的一些讨论以及我们在内部讨论/测试的内容时、我注意到、虽然问题与之相关、但它们并不完全相同。 我的意思是、您最初担心的是在~50us 范围内观察到的延迟。 我们的内部调查是关于100微秒(200-500us)范围内偶尔出现的延迟尖峰。 我们将这些较大的尖峰视为主要问题、根据我们的测试、可以通过 maxcpus=1或 isolcpus=X 来解决这些问题 我们认为、针对低于50us 的系统进行调优是嵌入式系统的现实目标、但这涉及针对每个目标、驱动程序和运行的应用进行实际操作调优。 我们认为 您不能使用这种处理器进入20世纪甚至几十年的市场。

    您还可以查看我们创建的 E2E 常见问题解答帖子、以获取更多评论/见解: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1172055/faq-am625-how-to-measure-interrupt-latency-on-multicore-sitara-devices-using-cyclictest

    恐怕目前我没有一个基于 AM6的好解决方案、它能让您了解从 DDR 运行的 A53内核上低于10us 的延迟。

    值得进一步探讨的选项可能是看看 如何充分利用内部 MSRAM,同时考虑到您要做的其他事情(例如,验证其他堆栈的实际需求...) BTW、在 DMSC 本身上运行的系统控制器固件(SYSFW)在根据 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/MEMORY_MAP.html 启动并运行后似乎只需要48KB、以查看我们实际有多少免费 使用。 或者、根据 Dominic 的建议、以某种方式将内容压缩到 R5s TCM 中、或者组合所有这些内容、但您已经说过、这可能是固件的一些重大重建。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的反馈。 我同意您的调查结果、但 令人惊讶的是、15年前的 Cortex A9与更现代的 ARM 内核相比、性能会超过延迟。 但我认为这是一种在架构层面上进行的折衷、旨在提高其他领域的性能。

    我们决定将代码库向前移植、以便在 R5F 内核上运行。 在 R5F 上运行中断基准测试显示中断延迟小于300ns、抖动小于75ns;与 A53相比有了巨大改进。 感谢您的帮助、指导我们朝着正确的方向前进。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。