This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3715:空闲模式期间的 MCSPI3_SIMO 状态

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3715
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1160876/am3715-mcspi3_simo-status-during-idle-mode

器件型号:AM3715

您好!

我们将 AM3715的 MCSPI3_CLK 和 MCSPI3_SIMO 用于 FPGA 上传固件。

(未应用 MCSPI3_SOMI 和 MCSPI3_CSx、数据仅从 AM3715传输到 FPGA)

在数据传输期间、我们发现 一旦进入空闲模式(时钟停止)、MCSPI3_SIMO 似乎不再输出。

它看起来是高阻态、并通过 FPGA 内部上拉电阻(~40 kΩ)提升至半电压~0.8V。

此症状是否正确? 我们能否调整一些设置或代码、使  MCSPI3_SIMO 持续输出(H 或 L)为空闲模式、以解决 半电压症状?

BR、

Yume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林玉文

    这是控制器数据输出的正确行为。  在空闲期间、我看不到强制 H 或 L 的方法。  

    我感到惊讶的是、该信号在上拉电阻启用的情况下保持中电平。  是否确定已启用?  

    检查您用于 SIMO 信号的引脚的 CONTRAL_PADCONF 寄存器设置。   它可能 启用了反向拉电阻?

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的反馈。

    当我们使用上拉配置设置 SIMO 时、此症状是相同的、但其偏斜率将更快到中级。

    根据 SPI 标准、SIMO 将在空闲期间保持高电平或低电平、具体取决于进入空闲状态之前的最后一个位数据。

    我想知道、如果在空闲状态下最后一个位数据为高阻态、那么 SIMO 如何在该位数据为"1"时保持高电平。

    我认为它需要在数据传输期间输出、甚至是空闲状态、对吧?

    BR、

    Yume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、信号在中电平稳定。    如果两个 pull (ASIC 和 PADCONF)都设置为高电平、则应斜坡至逻辑1。

    高阻态输出是该器件的正确操作、拉电流本应正常工作。   是否连接了任何其他可以驱动信号的设备?   如果您禁用两个上拉电阻、会发生什么情况?  

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    中电平与空闲周期时间相关、高阻态输出需要更多时间通过上拉电阻器斜升至逻辑1。

    请参阅下面用于触摸控制 器的 MCSPI2波形、它以较慢的速度运行、并且具有较长的空闲时间。

    如果上拉电阻(~2K 欧姆)、您可以观察到当最后一位数据为0时信号缓慢上升、如果没有下拉电阻、则在最后一位数据为1时信号缓慢下降。

    *如果上拉、则在最后一位数据为0时斜升

    *如果 没有拉电流、则在最后一位数据为1时斜降

    Br、Yume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yume

    因此信号的行为符合预期。 确保拉电阻已启用。

      Paul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    当 SIMO 为高阻态输出时、其斜升电压将取决于空闲时间。

    如果时间足够、它将斜升至逻辑"1"、但如果时间太短、它将斜升至中电平。

    我们能否控制空闲时间?

    或者是否有机会在空闲期间将 SIMO 修改为输出(高电平或低电平跟随最后一个位数据)?

    Br、Yume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="4738" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1160876/am3715-mcspi3_simo-status-during-idle-mode/4368169 #436896"]

    当 SIMO 为高阻态输出时、其斜升电压将取决于空闲时间。

    如果时间足够、它将斜升至逻辑"1"、但如果时间太短、它将斜升至中电平。

    [/报价]

    您之前提供的示波器截图"上拉时最后一位数据为0时斜升"显示斜升时间为~0.5 clk 周期或~250nS (?)。  字之间的延迟似乎仅为3-4个时钟周期。  在此示波器屏幕截图中、SPI 输出似乎从未在中点趋稳、而是经过它。

    在什么情况下、您会看到它在中点趋稳?   

    [引用 userid="473838" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1160876/am3715-mcspi3_simo-status-during-idle-mode/4368169 #4368169"]或有机会在空闲期间修改 SIMO 以使其输出(高电平或低电平跟随最后一位数据)?

    这是无法控制的。  

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    在什么情况下、您会看到它在中点趋稳?  

    -->请查看用于 FPGA 上载固件的 MCSPI3_CLK 和 MCSPI3_SIMO 的波形。 (第一个图)

    当 SPI 速度高达24MHz/48MHz 时、8位数据之间的空闲时间可能小于200ns。

    SIMO  可提升至中级水平。

    Br、Yume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来是空闲期间在下一个字被发送前达到~1V 的第一个波形。 这是否是 FPGA 的问题?

    解决方案是使用更强的拉力来提高边缘速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    同意 更强的拉动将是权变措施解决方案。

    但为什么 SIMO 信号在空闲期间为高阻态输出?

    我的理解是 SIMO 应该是输出 H 或 L、具体取决于进入空闲状态之前的最后一个位数据。

    Br、Yume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么在该器件上采用这种方法。