请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 尊敬的香榭丽舍
我的客户在其定制 AM3352电路板的开/关测试中发现了启动失败问题、这种启动失败是在多次开/关测试后发生的、此问题仅在某些电路板上发生。(并非在他们的所有电路板上都发生)
他们发现第一次停用后没有 GPMC_CS0停用、如下所示。 我在 下图中将其标记为"圆形"。
C2:GPMC_CS0 (CE #)
C3:NAND 数据
C4:GPMC_WAIT0 (等待)
您能否检查此问题并告诉我如何解决此问题?
下面是其 NAND 器件的原理图。 它们的 NAND 是 MT29F2G08ABAEAWP。
下面是 AM3352与 NAND 的连接部分。
谢谢、此致、
SI